Attribut 'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'
Funktion: Das Pragma {attribute 'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'} ermöglicht, dass eine Referenz auf ein Datenobjekt an die Schnittstellenvariable einer Visualisierung übergeben werden kann.
Voraussetzung: Die referenzierte Visualisierung muss dabei als Dialog verwendet werden.
Syntax:
{attribute 'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'}
Hinweis
Die Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden!
Beispiel: Deklaration einer Schnittstelle
VAR_IN_OUT
{attribute 'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'}
itfController : ControlFB;
END_VAR
Siehe auch