Funktion: Die Ansicht bietet die im Editor verwendbaren Elemente an. Die einzelnen Elemente sind mit bestimmten Kennzeichen versehen, um sie damit gruppieren zu können. Für jedes Kennzeichen gibt es eine Schaltfläche. Die Elemente selektierter Kennzeichen werden mit Vorschaubildern dargestellt und können in den Editor gezogen werden. Neben den Standardkennzeichen können Sie auch eigene definieren. Die Größe der Vorschaubilder können Sie mit dem Schiebebalken verändern und eine Volltextsuche nach Elementnamen ist möglich.
Aufruf: Menü Ansicht ‣ Werkzeuge
Voraussetzung: Eine Visualisierung ist aktiv.
: Ansicht Werkzeuge
: Symbolleiste mit Befehlen
: Schaltflächen zur Auswahl von Elementkategorien, tragen den Namen des zugrundeliegenden Kennzeichens
: Auswahl eines einzelnen Visualisierungselements
: Steuerelemente
Siehe auch
|
Symbol |
Nur eine Schaltfläche kann selektiert werden. |
|
Symbol |
Mehrere Schaltflächen können selektiert werden. |
|
Symbol |
Dialog Kennzeichen und Einträge verwalten öffnet sich. |
Siehe auch
Schaltflächen zur Auswahl von Elementkategorien (Kennzeichen)
Für jede definierte Elementkategorie wird eine mit dem zugehörigen Kennzeichen beschriftete Schaltfläche angezeigt. Eine selektierte Schaltfläche erscheint grün.
|
Umschatt + Klick auf eine Schaltfläche |
Die Selektion des Kennzeichens und der Selektionstyp (Einfachauswahl oder Mehrfachauswahl möglich) wechseln. |
|
Klick auf eine Schaltfläche mit rechter Maustaste |
Kontextmenü erscheint. |
Kontextmenü einer Schaltfläche
|
Kennzeichen verbergen |
Entfernt die Schaltfläche. Das Kennzeichen ist dann nicht sichtbar. |
|
Kennzeichen aktivieren |
Schaltfläche wird grün und das Kennzeichen ist unabhängig vom Selektionstyp aktiviert. |
|
Kennzeichen deaktivieren |
Schaltfläche wird grün und das Kennzeichen ist unabhängig vom Selektionstyp deaktiviert. |
Siehe auch
Auswahl von Visualisierungselementen
Die Visualisierungselemente werden als Vorschaubild und mit Namen beschriftet angeboten. Die Auswahl hängt ab von der Suchanfrage in
oder aber von der Selektion der Schaltflächen.
|
Schiebebalken
|
Zum Ändern der Größe der Vorschaubilder. |
|
|
Für eine Volltextsuche nach Elementnamen unter allen verfügbaren Elementen |
|
<Anzahl> Einträge |
Anzahl der Einträge von Visualisierungselementen, die gerade durch Selektieren von Schaltflächen oder aufgrund der Suchanfrage in |