Liste der globalen Parameter

 

GPL

Übersicht

Typ

Globale Parameter

Verfügbar ab

V1.0.8.0

Beschreibung

Die globale Parameterliste (GPL) enthält globale Konstanten, die von bestimmten Komponenten dieser Bibliothek verwendet werden. Die Parameter können für jede Anwendung, in der die Bibliothek zum Einsatz kommt, einzeln bearbeitet werden. Die Änderungen müssen im Bibliotheksverwalter des Projekts vorgenommen werden, iin dem die Bibliothek referenziert ist.

Globale Parameter

Variable

Datentyp

Standardwert

Bereich

Beschreibung

Gc_udiXmlMaxNumOfItems

UDINT

1000

1 ... 2147483647

Gibt die Größe des Puffers mit den Elementen und zugehörigen Attributen an, die aus einer XML-Datei ausgelesen bzw. in diese geschrieben werden sollen.

Der Wert entspricht der Summe der Elemente und Attribute, die im Puffer gespeichert werden können.

Gc_uiXmlLengthOfString

UINT

40

1...254

Legt die maximale Länge der Elemente des Typs STRING in der ST_XmlItem-Struktur fest.

Gc_udiXmlMaxNumOfParents

UDINT

20

1...10000

Legt die maximale Verschachtelungstiefe der XML-Struktur fest.

Die Variable wird intern zur Bestimmung des übergeordneten Index verwendet.

Gc_uiXmlWriteProcessingBlockSize

UINT

5000

500...65535

Legt die Größe des temporären Puffers (in Byte) fest, der für die Verarbeitung des Inhalts der XML-Datei im Rahmen des Schreibvorgangs verwendet wird.

Gc_uiCsvReadProcessingBlockSize

UINT

1000

100...65535

Legt die Größe des temporären Puffers (in Byte) fest, der für die Verarbeitung der Werte der CSV-Datei im Rahmen des Lesevorgangs verwendet wird.

Gc_uiCsvWriteProcessingBlockSize

UINT

1000

100...65535

Legt die Größe des temporären Puffers (in Byte) fest, der für die Verarbeitung der Werte der CSV-Datei im Rahmen des Schreibvorgangs verwendet wird.

Gc_uiJsonMaxLengthOfName

UINT

80

20...32766

Legt die maximale Länge des name-Tags eines Namens-/Wertepaars in einem STRING im Format JSON fest.

Gc_uiJsonMaxLengthOfValue

UINT

80

20...32766

Legt die maximale Länge des value-Tags eines Namens-/Wertepaars in einem STRING im Format JSON fest.

Gc_udiJsonMaxLengthOfString

UDINT

10000

255...32766

Legt die maximale Länge des gesamten STRING im Format JSON fest.

Gc_udiJsonMaxNumOfLevels

UINT

100

10...1000

Legt die maximale Tiefe des STRING im Format JSON fest, in dem Objekte und ARRAYS miteinander verschachtelt sein können.