Frequenzmesser – Prinzip

 

Beschreibung

Überblick

Der Typ Frequenzmesser misst eine Ereignisfrequenz in Hz.

Der Typ im Modus Frequenzmesser berechnet die Anzahl der Impulse (auf A) in Zeitintervallen von 100 s. Alle 10, 100 oder 1000 ms ist ein aktualisierter Wert in Hz verfügbar.

Wenn die Frequenz variiert, beträgt die Wertwiederherstellungszeit 1 s mit einer Wertgenauigkeit von 1 Hz.

Betriebseinschränkungen

Die an Eingang A vom Modul maximal messbare Frequenz beträgt 200 kHz. Über 200 kHz kann der Wert des Zählerregisters verkleinert werden, bis 0 erreicht ist.

Wenn die Expertenfunktion mit einem Standard-E/A konfiguriert wird, beträgt die minimal zulässige Periode 0,4 ms.

Der maximale Arbeitszyklus bei 200 kHz beträgt 60 %.

Blockschaltbild

Diese Abbildung bietet einen Überblick über das Prinizp des Frequenzmessers:

G-SE-0059653.1.gif-high.gif