Konfiguration von Steckmodulen

 

Konfiguration von TMC4-Steckmodulen

Einführung

Der Modicon M241 Logic Controller unterstützt folgende Steckmodule:

oTMC4-Standard-Steckmodule

oAnwendungsspezifische TMC4-Steckmodule

Weitere Informationen zur Konfiguration von TMC4-Steckmodulen finden Sie im TMC4-Steckmodule - Programmierhandbuch.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oVerwenden Sie mit diesem Gerät nur von Schneider Electric genehmigte Software.

oAktualisieren Sie Ihr Anwendungsprogramm jedes Mal, wenn Sie die physische Hardwarekon­figuration ändern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Hinzufügen von TMC4-Steckmodulen

Um der Steuerung ein Steckmodul hinzuzufügen, wählen Sie das Steckmodul im Hardwarekatalog aus, ziehen Sie es in die Geräteübersicht und legen Sie es auf einem der hervorgehobenen Knoten ab.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten zu einem Projekt finden Sie unter:

oVerwenden der Drag & Drop-Methode

oVerwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen