'Geräte'-Fenster (Busnavigator)

 

Dieses Thema enthält folgende Informationen:

Zweck des Busnavigators

Der Busnavigator ist im 'Geräte'-Fenster enthalten. Wählen Sie 'Projekt > Geräte', um das Fenster ein-/auszublenden.

Das 'Geräte'-Fenster enthält die Buskonfiguration, die zum sicherheits­bezogenen Projekt gehört. Die Buskonfiguration wurde vom Applika­tionsingenieur beim Aufbau der Busstruktur in EcoStruxure Machine Expert erstellt. Normalerweise enthält das Busprojekt sowohl sicherhe­itsbezogene als auch Standard-Geräte.

Übergabe der Geräteliste und Prozessdaten-Elemente

Nach dem Aufruf von EcoStruxure Machine Expert - Safety aus EcoStruxure Machine Expert (mit dem Befehl 'EcoStruxure Machine Expert - Safety > EcoStruxure Machine Expert - Safety starten' aus dem Kontextmenü des SLC-Symbols im EcoStruxure Machine Expert-Gerätebaum), lädt EcoStruxure Machine Expert - Safety autom­atisch das sicherheitsbezogene Projekt und der Busaufbau wird autom­atisch in das 'Geräte'-Fenster in EcoStruxure Machine Expert - Safety importiert.

Die beteiligten sicherheitsbezogenen Geräte sind als Knoten im Baum des 'Geräte'-Fensters sichtbar. Sie können in EcoStruxure Machine Expert - Safety jede Geräteanschlussklemme als Prozess­daten-Element aus dem Gerätebaum in ein Code-Arbeitsblatt ziehen und damit die zugehörige I/O-Variable erzeugen.

HINWEIS:

Sicherheitsbezogene Geräte (Busknoten), die zwar am Bus angeschlossen sind, aber in EcoStruxure Machine Expert­nicht in das Busprojekt eingefügt wurden, werden wie folgt behandelt:

  • Die Geräte werden als "nicht konfiguriert" betrachtet und deshalb nicht in EcoStruxure Machine Expert - Safety importiert. Im sicher­heitsbezogenen Projekt können sie nicht verwendet werden.

  • "Nicht konfigurierte" sicherheitsbezogene Geräte bleiben immer im definierten sicheren Zustand und können am Bus nicht aktiv werden.

Im 'Geräte'-Fenster (Busnavigator) können Sie

Was geschieht mit den Bus- und Gerätedaten?

Beim Kompilieren des Projekts in EcoStruxure Machine Expert - Safety wird aus den Geräte-/Parametrierungsdaten eine Parametrierungsdatei erzeugt. Diese Datei ist Teil des Projekts, das an den Sicheren Logik-Controller gesendet wird. Die Implementierung des Busnavigators ist nachfolgend dargestellt:

BusNavigator_Overview_SE.png

Hier finden Sie verwandte Themen

Aufbau des Busnavigators

Der Busnavigator im 'Geräte'-Fenster besteht aus zwei Bereichen.

Sortieren der Geräte/Anschlussklemmen im Gerätebaum

Der Gerätebaum verhält sich gleichzeitig auch wie eine Tabelle: Auf der linken Seite können Geräteknoten, wie in einem Baum üblich, ein- bzw. ausgeblendet werden, während Details zu jedem Element in Tabellen­form auf der rechten Seite des Baumes sichtbar sind.

Klicken Sie in den Kopf der Spalte, die als Sortierkriterium für die Tabel­leneinträge dienen soll. Durch die Mischung aus Baum- und Tabellenan­sicht, können die Einträge auf zwei Arten sortiert werden:

Geräteparametrierungstabellen (Registerblätter) im 'Geräte'-Fenster

Der 'Geräteparametrierungseditor' auf der rechten Seite zeigt die Parameter des Geräts an, welches momentan im Baum auf der linken Seite ausgewählt ist. Je nach Gerätetyp, sind eine oder mehrere sicher­heitsbezogene Tabellen/Registerblätter sichtbar. Die Parameter werden aus der zugehörigen Gerätebeschreibungsdatei ausgelesen.

Mögliche Einstellungen (je nach ausgewähltem Gerät):

Die folgende Abbildung zeigt das Beispiel einer Busstruktur im Baum auf der linken Seite (Geräteknoten ist eingeblendet und die beteiligten Proz­essdaten-Elemente sind sichtbar) und die Parameter des momentan ausgewählten sicherheitsbezogenen I/O-Geräts auf der rechten Seite an:

BusNavigatorWindow_SE.png

So passen Sie das Fenster an

Sie können das Fenster anpassen, indem Sie es loslösen, an eine andere Position verschieben, seine Größe ändern, usw. Weitere Infor­mationen hierzu finden Sie im Thema "Anpassen von Fenstern".

Automatisches Ausblenden (unverankerte Fenster): Nicht benötigte Fenster lassen sich mit der automatischen Ausblendefunktion minimieren. Um diese Funktion zu aktivieren, klicken Sie in der Titel­leiste des Fensters auf das Symbol ico_AutoHideWindow_Off.gif. Bei aktivierter Ausblendefunk­tion, wird für dieses Fenster das Symbol ico_AutoHideWindow_On.gif angezeigt. Um das Fenster wieder anzuzeigen, setzen Sie den Cursor auf das minimierte Fenster.

Hier finden Sie verwandte Themen