Funktionsbausteine: Ändern des Instanznamens

 

Der Instanzname von Funktionsbausteinen, die bereits im FBS/KOP-Code verwendet werden, kann durch Auswählen des Namens aus der Liste deklarierter Instanznamen geändert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Deklarieren Sie den neuen Instanznamen im lokalen Vari­ablen-Arbeitsblatt der POE durch Hinzufügen einer Deklara­tionszeile, Eingeben eines Instanznamens und Auswählen des Funktionsbausteins ('Typ'). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Variablen/FB-Instanzen: Deklarieren im Vari­ablen-Arbeitsblatt".

  2. Rechtsklicken Sie im FBS/KOP-Code auf den Funktionsbaustein, der geändert werden soll und wählen Sie 'Objekteigenschaften...' aus dem Kontextmenü.

    Es erscheint der Dialog 'Funktion/Funktionsbaustein'. Die Comboboxen 'Gruppe' und 'Name' sind inaktiv, da das Objekt bereits erzeugt wurde.

  3. Wählen Sie aus der Combobox 'Instanz' den neuen Instanznamen aus.

  4. Bestätigen Sie den Dialog.