Projekte können nicht in EcoStruxure Machine Expert - Safety erzeugt werden. Sicherheitsbezogene Projekte werden automatisch geöffnet/erzeugt, wenn EcoStruxure Machine Expert - Safety aus EcoStruxure Machine Expert heraus gestartet wird.
EcoStruxure Machine Expert - Safety ist an EcoStruxure Machine Expert gekoppelt. Nachdem Sie im EcoStruxure Machine Expert-Gerätebaum einen Sicheren Logik-Controller in die Busstruktur eingefügt haben, können Sie EcoStruxure Machine Expert - Safety mit Hilfe des Kontextmenübefehls 'EcoStruxure Machine Expert - Safety > EcoStruxure Machine Expert - Safety starten' von diesem Knoten in EcoStruxure Machine Expert aus starten.
Auf diese Weise gestartet, lädt EcoStruxure Machine Expert - Safety automatisch das zugehörige Projekt. Existiert noch kein sicherheitsbezogenes Projekt, wird automatisch eines erzeugt.
Dank dieser Kopplung werden die sicherheitsbezogenen Geräte sowie deren Prozessdaten-Elemente (Geräteanschlussklemmen) automatisch aus EcoStruxure Machine Expert nach EcoStruxure Machine Expert - Safety übergeben.
In EcoStruxure Machine Expert - Safety sind die Geräte in der Baumansicht des 'Geräte'-Fensters (Busnavigator) verfügbar. Von hier aus können Sie Prozessdaten-Elemente per Drag & Drop in den Code einfügen und so eine zugehörige globale I/O-Variable erzeugen.