Der schreibgeschützte Dialog 'Formalparameter' zeigt die Eigenschaften von Formalparametern von Funktionen und Funktionsbausteinen an.
Der Dialog wird entweder durch Doppelklicken auf den Namen eines Formalparameters (im FU/FB-Symbol) geöffnet oder durch Rechtsklicken auf den Parameternamen und anschließendes Auswählen des Kontextmenüpunkts 'Objekteigenschaften...'.
Der Dialog enthält die folgenden Informationen:
Im Feld 'Name' wird der Name des Formalparameters angezeigt.
Im Feld 'Typ' wird der Parametertyp angezeigt (Ein- oder Ausgang).
Im Feld 'Datentyp' wird der IEC 61131-Datentyp des Formalparameters angezeigt.