Dialog 'Funktion/Funktionsbaustein'

 

Der Dialog 'Funktion/Funktionsbaustein' erscheint, wenn Sie im graf­ischen FBS/KOP-Code aus dem Kontextmenü eines FU/FB-Symbols den Menüpunkt 'Objekteigenschaften...' wählen.

Zweck des Dialogs:

Dialogelement

Bedeutung

Gruppe

Gruppe der Funktionen/Funktionsbausteine.

Nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen 'FB/FU ersetzen' markiert ist. Wird verwendet, um eine Funktion bzw. einen Funktionsbaustein zu ersetzen und um einen benutzerdefinierten FB zu aktualisieren.

Name

Typ der Funktion oder des Funktionsbausteins.

Nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen 'FB/FU ersetzen' markiert ist. Wird verwendet, um eine Funktion bzw. einen Funktionsbaustein zu ersetzen und um eine Instanz eines benutzerdefinierten FB zu aktualisieren.

?

Öffnet die kontextsensitive Online-Hilfe.

Instanz

Instanznamen (nur für FBs). Die Combobox enthält alle Instanznamen, die für diesen FB-Typ im lokalen Variablen-Arbeitsblatt deklariert sind. Durch Auswahl eines anderen deklarierten Instanznamens aus der Liste, können Sie den Instanznamen des Funktionsbausteins ändern.

Höhe

Höhe des Bausteinsymbols im grafischen Arbeitsblatt.

FB/FU ersetzen

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die markierte Funktion/den markierten Funktionsbaustein zu ersetzen, indem Sie die neue Funktion bzw. den neuen FB in den Auswahllisten 'Gruppe' und 'Name' auswählen. Verwenden Sie das Kontrollkästchen 'Ersetzen' auch, um Instanzen von Anwenderbausteinen zu aktualisieren.

Datentyp anzeigen

Die Liste 'Formalparameter' unten im Dialog zeigt den Datentyp des Formalparameters an.

Typ anzeigen

Die Liste 'Formalparameter' unten im Dialog zeigt den Typ des Formalparameters an.

Formalparameter

Zeigt die Namen und Typen der Formalparameter dieser Funktion bzw. dieses FBs an. Die angezeigten Informationen sind abhängig von der Einstellung der Optionsfelder 'Datentyp anzeigen'/'Typ anzeigen'.

'*' in der ersten Spalte zeigt an, dass der Formalparameter mit einem anderen Objekt verbunden ist.

FP duplizieren

Dupliziert den in der Liste 'Formalparameter' markierten Eingang.

Das Duplizieren von Eingängen ist nur für die Funk­tionen AND, AND_S, OR und OR_S möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Funktionse­ingänge: Hinzufügen/Löschen".

FP löschen

Löscht den in der Liste 'Formalparameter' markierten Eingang.

Löschen ist nur für vorher duplizierte Eingänge der Funktionen AND, AND_S, OR oder OR_S möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Funktionseingänge: Hinzufügen/Löschen".