Dialog 'Online-Layout'

 

Im Dialog 'Online-Layout' können Sie die Anzeige der Online-Werte in Code-Arbeitsblättern ändern, d.h. Sie können einstellen, welche Werte sichtbar sind und wie diese angezeigt werden. Zum Öffnen des Dialogs wählen Sie den Menüpunkt 'Online > Online-Layout...'. Der Dialog kann auch über den Menüpunkt 'Online-Layout...' aus dem Kontextmenü einer Variablen geöffnet werden.

HINWEIS:

Der Dialog 'Online-Layout' steht nur zur Verfügung, wenn EcoStruxure Machine Expert - Safety online ist, d.h. wenn Arbeitsblätter im Variablenstatus angezeigt werden.

Dialogbereich 'Werte anzeigen'

Nur Werte

Zeigt nur die aktuellen Werte an. Die Variablennamen werden unterdrückt.

Wert neben Symbol

Zeigt den Wert neben dem Namen an.

Wert unter Symbol

Zeigt den Wert unterhalb des Namens an.

Dialogbereich 'Boolesche Werte'

explizite boolesche Werte

Aktiviert die Darstellung von expliziten booleschen Werten.

textuelle boolesche Werte

Zeigt für boolesche Werte die Wörter 'TRUE' und 'FALSE' zusätzlich zu den Farben rot und blau an.

numerische boolesche Werte

Zeigt für boolesche Werte die Zahlen '0' und '1' zusätzlich zu den Farben rot und blau an.

Variablenwerte anzeigen

Zeigt die Werte für alle Variablen an.

Parameterwerte anzeigen

Zeigt die Werte für alle Formalparameter an.

HINWEIS:

Auch der Dialog 'Debug' enthält Optionen zum Anpassen der Online-Anzeige.