Filtern des Ereignisprotokolls

 

Der Dialog 'Filteroptionen' erscheint, wenn Sie in den Ereignispro­tokoll-Dialogen auf die Tastenfläche 'Filter' klicken. Er wird verwendet, um das aktuelle Ereignisprotokoll zu filtern, damit nur eine bestimmte Gruppe von Einträgen angezeigt wird.

HINWEIS:

Das System-Ereignisprotokoll kann nur nach dem 'Anwender' gefiltert werden.

Filteroption

Bedeutung

Protokoll-Ereignisse

Es werden nur das Protokoll betreffende Ereignisse angezeigt (z.B. Rücksetzen des Ereignisprotokolls).

Projekt-Ereignisse

Es werden nur das Projekt betreffende Ereignisse angezeigt (z.B. Einfügen oder Löschen von Bibliotheken).

POE-Ereignisse

Es werden nur Ereignisse angezeigt, die POEs betreffen (z.B. Einfügen oder Löschen von POEs).

Geräteparametrierungseditor-Ereignisse

Es werden nur Ereignisse angezeigt, die den Geräteparametrierungseditor betreffen (z.B. Ändern der Konfiguration von sicherheitsbezogenen I/O-Geräten).

Ereignisse Sicherheitssteuerung

Es werden nur Fehlermeldungen angezeigt, die im Fehlerspeicher der Sicherheitssteuerung gespeichert sind.

Busnavigator-Ereignisse

Es werden nur Ereignisse angezeigt, die den Busnavigator betreffen (z.B. Austausch der Sicherheitssteuerung).

Anwender

Es werden nur Einträge angezeigt, die diesen bestimmten Anwender betreffen.