Funktionseingänge: Hinzufügen/Löschen

 

Um ein unnötiges Verketten von Funktionen zu vermeiden, können an AND/AND_S- und OR/OR_S-Funktionen Eingänge hinzugefügt werden. Bei anderen Funktionen als den genannten können keine Eingänge hinzugefügt werden.

Eingänge hinzufügen

  1. Doppelklicken Sie im Code-Arbeitsblatt auf die zu erweiternde Funktion.

    Es erscheint der Dialog 'Funktion/Funktionsbaustein'.

  2. Markieren Sie im Listenfeld 'Formalparameter' den untersten Eingang.

  3. Wählen Sie 'FP duplizieren'.

  4. Bestätigen Sie den Dialog.

    Der neue Eingang wird unterhalb des zuvor markierten Eingangs einge­fügt.

Löschen von zuvor eingefügten Eingängen

Um einen hinzugefügten Funktionseingang zu löschen, linksklicken Sie auf den Eingang und drücken Sie <Entf>.

Alternativ dazu können Sie Funktionseingänge auch in der Formalpa­rameterliste des Dialogs 'Eigenschaften: Funktion/Funktionsbaustein' löschen. Doppelklicken Sie auf die Funktion, um den Dialog zu öffnen.

Dabei gilt:

Um nach dem Löschen der Eingänge die Höhe des Bausteinsymbols anzupassen, doppelklicken Sie auf den Baustein und ändern dann im Dialog 'Eigenschaften: Funktion/Funktionsbaustein' den Wert im Feld 'Höhe'.