Fehlermeldungen des textuellen ST-Code-Editors
Mögliche Fehlertypen bei der Bearbeitung von ST-Code:
Syntaxfehler, die vom ST-Parser gemeldet werden.
Die Syntax des Codes wird kontinuierlich geprüft (automatische Prüfung im Hintergrund). Auf diese Weise werden erkannte Fehler bei der Bearbeitung sofort angezeigt, ohne dass der Compiler manuell gestartet werden muss.
Syntaxfehler werden immer im Register 'Automatische Prüfung' des Meldungsfensters aufgelistet.
Lexikalische Fehlermeldungen.
Lexikalische Fehler (wie beispielsweise ungültige oder falsch verwendete Bezeichner) werden möglicherweise nicht von der automatischen Prüfung im Hintergrund erkannt. Daher muss ein Compilerlauf durchgeführt werden, um diese Fehler zu finden.
Lexikalische Fehler werden entweder im Register 'Automatische Prüfung' oder im Register 'Fehler' des Meldungsfensters angezeigt.