Projekt importieren/exportieren

 

EcoStruxure Machine Expert - Safety wird über das Symbol des Sicheren Logik-Controllers im EcoStruxure Machine Expert-Geräte­baum gestartet. Auf diese Weise wird das zugehörige sicherheitsbezo­gene Projekt automatisch in EcoStruxure Machine Expert - Safety geladen. Nach dem Schließen des sicherheitsbezogenen Projekts oder nach dem Beenden von EcoStruxure Machine Expert - Safety wird das (modifizierte) sicherheitsbezogene Projekt automatisch in das EcoStruxure Machine Expert-Projekt integriert.

Deshalb muss der Import oder Export eines sicherheitsbezogenen Projekts, z.B. zur Weiterverarbeitung in einer anderen Applikation, eben­falls in EcoStruxure Machine Expert durchgeführt werden.

So importieren Sie ein Projekt

Der Import eines sicherheitsbezogenen Projekts auf die hier beschrie­bene Weise überschreibt das aktuelle Projekt.

  1. Der Import eines sicherheitsbezogenen Projekts ist nur möglich, wenn EcoStruxure Machine Expert - Safety nicht läuft.

    Beenden Sie gegebenenfalls das sicherheitsbezogene Programmier­system.

  2. Rechtsklicken Sie im EcoStruxure Machine Expert-Gerätebaum auf das SLC-Symbol und wählen Sie den Kontextmenübefehl 'EcoStruxure Machine Expert - Safety > EcoStruxure Machine Expert - Safety-Projekt importieren'.

    Es erscheint der Dialog 'Öffnen'.

  3. Geben Sie den Namen und den Pfad der zu importierenden Repos­itory-Datei ein oder suchen Sie nach der Datei.

  4. Klicken Sie auf 'Öffnen', um die Datei zu importieren.

  5. Klicken Sie im folgenden Meldungsdialog auf 'Ja', um das Projekt zu importieren und damit das bestehende sicherheitsbezogene Projekt zu überschreiben.

    HINWEIS:

    Das überschriebene sicherheitsbezogene Projekt kann nicht wiederhergestellt werden.

    Klicken Sie auf 'Nein', um den Import abzubrechen und das aktuelle sicherheitsbezogene Projekt zu behalten.

So exportieren Sie ein Projekt

  1. Rechtsklicken Sie im EcoStruxure Machine Expert-Gerätebaum auf das SLC-Symbol und wählen Sie den Kontextmenübefehl 'EcoStruxure Machine Expert - Safety > EcoStruxure Machine Expert - Safety-Projekt exportieren'.

    Es erscheint der Dialog 'Speichern unter'.

  2. Wählen Sie ein Verzeichnis aus, geben Sie einen Dateinamen für die zu exportierende Repository-Datei (*.spa) ein und klicken Sie auf 'Speichern'.