Kommentare einfügen - Dialog 'Kommentar'

 

Kommentare sind beschreibende Texte zu Dokumentationszwecken. Kommentare dürfen an jeder beliebigen Position in FBS/KOP-Arbeits­blätter eingefügt oder an KOP-Netzwerke angehängt werden. Kommen­tare dürfen sich mit anderen Objekten überschneiden.

Kommentare werden mit Hilfe des Dialogs 'Kommentar' eingefügt/bear­beitet.

Dialogelement

Bedeutung

Kommentar

Kommentartext.

Schrift >>

Ruft den Dialog 'Schriftart' auf, in dem Sie die Schriftart, Schriftgröße etc. ändern können.

Rahmen einfügen

Wenn markiert, werden Kommentare mit Rahmen eingefügt.

Schrittweise Vorgehensweisen

So fügen Sie einen freien Kommentar ein

  1. Linksklicken Sie an der gewünschten Position.

  2. Wählen Sie 'Objekte > Kommentar ...' oder klicken Sie auf das gleichnamige Symbol in der Symbolleiste.

  3. Geben Sie im Dialog 'Kommentar' einen beschreibenden Text ein und ändern Sie bei Bedarf die Schriftart.

    Die allgemeinen Bearbeitungsfunktionen des Kommentareditors sind unten beschrieben.

So fügen Sie einen Kommentar zu einem KOP-Netzwerk ein

Netzwerk-Kommentare werden automatisch an der linken Stromschiene eines KOP-Netzwerkes verankert und angezeigt.

  1. Doppelklicken Sie auf die linke Stromschiene.

  2. Geben Sie im Dialog 'Kommentar' einen beschreibenden Text ein und ändern Sie bei Bedarf die Schriftart.

    Die allgemeinen Bearbeitungsfunktionen des Kommentareditors sind unten beschrieben.

Funktionen des Kommentareditors

Der 'Kommentar'-Dialog bietet die üblichen Bearbeitungsfunktionen eines Standardtexteditors: