Stromschiene: Einfügen

 

  1. Markieren Sie im Netzwerk das Objekt, mit dem Sie die neue Stromschiene verbinden möchten.

  2. Entsprechend dem benötigten Stromschienentyp wählen Sie entweder den Menüpunkt 'Objekte > Stromschiene links' oder 'Objekte > Stromschiene rechts'.

Wenn eine Stromschiene nicht mit dem ausgewählten Objekt verbunden werden kann (z.B. direkt mit einem Formalparameter oder eine linke Stromschiene mit dem Ausgang einer Spule), ist der entsprechende Menüpunkt 'Stromschiene links/rechts' inaktiv.

HINWEIS:

Stromschienen können nicht als Einzelelemente in ein KOP-Netzwerk eingefügt werden, d.h. sie müssen immer mit einem Objekt verbunden werden.