Linien werden verwendet, um Objekte im FBS/KOP-Code miteinander zu verbinden. Verzweigungs- und Verbindungspunkte sind möglich ("1-zu-n"-Verbindungen).
Beim Verschieben von verbundenen Objekten werden die Verbindungslinien vom Editor automatisch neu geführt.
Wenn Sie einen Kontakt oder eine Spule in einem KOP-Netzwerk löschen, wird die entstehende Lücke automatisch durch eine neue Linie geschlossen.
Die auf einer Verbindungslinie übertragenen Werte sind von einem bestimmten Datentyp, entsprechend den Objekten, die durch die Linie verbunden sind. In den meisten Fällen kann EcoStruxure Machine Expert - Safety diesen Datentyp automatisch bestimmen. In bestimmten Netzwerkstrukturen, beispielsweise wenn Funktionen direkt miteinander verbunden sind, kann EcoStruxure Machine Expert - Safety den Datentyp möglicherweise nicht automatisch bestimmen und benötigt zum Kompilieren einen internen, temporären Merker. Dies wird im Dialog 'Merkertyp' vorgenommen.