Menüleiste

 

Die Statuszeile zeigt zu jedem ausgewählten Menüpunkt eine Kurzbes­chreibung an. In der folgenden Tabelle wird auf Beschreibungen verwi­esen, wie die Menüpunkte anzuwenden sind.

HINWEIS:

Welche Menüpunkte verfügbar sind, hängt vom Programmteil oder Editor ab, mit dem Sie gerade arbeiten.

HINWEIS:

EcoStruxure Machine Expert - Safety kann auch über Tastatur-Shortcuts bedient werden.

Datei

Enthält Befehle für folgende Operationen

  • Speichern einzelner Arbeitsblätter.

  • Drucken, Einrichten des Druckers und Druck­vorschau.

  • Beenden von EcoStruxure Machine Expert - Safety.

Bearbeiten

Enthält Befehle für folgende Operationen

  • Auswählen, Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Objekten.

  • Handhabung von FBS/KOP-Objekten.

Ansicht

Enthält Befehle für folgende Operationen

  • Umschalten zwischen Code- und Variablen-Arbeits­blatt der bearbeiteten POE.

  • Öffnen der globalen Variablendeklarationen.

Projekt

Enthält Befehle für folgende Operationen

  • Öffnen der Zertifizierungsverwaltung zur Zertifizierung des Projekts nach erfolgter Inbetriebnahme.

    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Projektzertifizierung".

  • Verwalten des Übersetzungsprozesses für Kommen­tare und Dokumentationsarbeitsblätter im Projekt ('Projektsprachenverwaltung') und Umschalten der Projektsprache nach Import der Übersetzung ('Projektsprache wechseln').

  • Erstellen einer Application Image-Datei (Befehl 'Applica­tion herunterladen'), die an den Sicheren Logik-Controller gesendet werden kann. Das Senden erfolgt mit Hilfe eines speziellen Funktionsbausteins in der Standard-Applikation (d.h. ohne Verwendung von EcoStruxure Machine Expert - Safety).

    Weitere Informationen finden Sie im Thema "Application Image herunterladen".

Code

Enthält Befehle für folgende Operationen

  • Stoppen des Kompilers.

Objekte

Die Befehle im Menü 'Objekte' sind nur verfügbar, wenn Sie im FBS/KOP-Editor arbeiten. Es enthält Befehle zum Einfügen von FBS/KOP-Objekten in den Code und zum Bearbeiten von Objekteigenschaften.

Layout

Während Sie FBS/KOP-Code bearbeiten, bietet das 'Layout'-Menü Hilfsfunktionen an (beispielsweise Gitter einblenden). Außerdem können Sie den Inhalt der Arbeitsblätter vergrößern/verkleinern (Zoomfunktion) und die Standardbreite von Kontakten/Spulen ändern.

Beim Bearbeiten von Variablen-Arbeitsblättern enthält das 'Layout'-Menü Zoom-Befehle und einen Menüpunkt zum Rücksetzen der aktuellen Spaltenbreite in den Variablentabellen.

Online

Enthält Befehle für folgende Operationen

  • Festlegen des Online-Layouts (Darstellung von Code im Online-Modus).

  • An-/Abmelden bei/von der Sicherheitssteuerung mit Hilfe des Sicherheitssteuerung-Kennworts und Ändern des Kennworts. Sie müssen sich anmelden, um die Konfiguration der Sicherheitssteuerung zu ändern und die Applikation zu starten/steuern.

    Weitere Informationen finden Sie im Thema "Kennwortschutz für Projekte und Sicherheitss­teuerung".

    HINWEIS:

    Alle Befehle, die sich auf das Kennwort der Sich­erheitssteuerung beziehen, sind nur verfügbar, solange eine Kommunikationsverbindung zwischen dem Computer und der Sicherheitss­teuerung besteht. Dies ist der Fall, wenn entweder der Kontrolldialog geöffnet ist oder der Variablenstatus (Online-Modus) angezeigt wird. Um eine Kommunikationsverbindung zur Sicher­heitssteuerung herzustellen, klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol 'Sicherheitss­teuerung'.

Fenster

Enthält Befehle zur Anordnung der Fenster im Arbeitsbereich und zum gleichzeitigen Schließen aller geöffneter Fenster.

?

Enthält Befehle zum Aufrufen von Hilfeinformationen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "So verwenden Sie das Online-Hilfesystem".