Projekt öffnen

 

Das zu einer Sicherheitssteuerung gehörende sicherheitsbezogene Projekt wird automatisch geöffnet, wenn EcoStruxure Machine Expert - Safety für diese bestimmte Sicherheitssteuerung aus dem EcoStruxure Machine Expert-Gerätebaum gestartet wird (über den Kontext­menüpunkt 'EcoStruxure Machine Expert - Safety  > EcoStruxure Machine Expert - Safety starten'). Es gibt in EcoStruxure Machine Expert - Safety kein Symbol und keinen Menüpunkt 'Projekt öffnen'.

HINWEIS:

Meldungsfenster 'Absoluter Projektpfad zu lang!'

Die Länge des absoluten Projektpfads bis zum Verzeichnis mit dem sicherheitsbezogenen Projekt ist auf 255 Zeichen begrenzt. Wurde ein Projekt beispielsweise auf einem Netzlaufwerk mit einer tiefen Verzeich­nisstruktur gespeichert, so kann EcoStruxure Machine Expert - Safety es möglicherweise nicht öffnen. Ein Meldungsfenster informiert Sie über die überschrittene maximale Pfadlänge.

Da das sicherheitsbezogene Projekt Teil des Standard-Projekts ist (es ist dort in einem Unterordner enthalten), müssen Sie das EcoStruxure Machine Expert-Projekt in einem anderen Verzeichnis mit einem kürzeren absoluten Pfad speichern.

Beim Öffnen des sicherheitsbezogenen Projekts wird die Liste der sich­erheitsbezogenen Geräte zwischen EcoStruxure Machine Expert und EcoStruxure Machine Expert - Safety synchronisiert. Werden dabei Inkonsistenzen zwischen dem EcoStruxure Machine Expert-Geräte­baum und dem EcoStruxure Machine Expert - Safety-Gerätebaum erkannt (weil die Buskonfiguration durch Löschen, Hinzufügen oder Ersetzen sicherheitsbezogener Geräte in EcoStruxure Machine Expert geändert wurde), müssen Sie im Dialog 'Bestätigung geänderter SDIO-Geräte' jede Änderung bestätigen (siehe (1) im Bild unten) und anschließend den Dialog mit 'OK' schließen (2).

Dlg_ChangedIO_Devices.gif

HINWEIS:

EcoStruxure Machine Expert - Safety-Projekt ist Teil des EcoStruxure Machine Expert-Projekts:

Nach dem Schließen des sicherheitsbezogenen Projekts oder nach dem Beenden von EcoStruxure Machine Expert - Safety wird das sicherheits­bezogene Projekt automatisch in das EcoStruxure Machine Expert-Projekt integriert. Wenn Sie ein bereits bestehendes sicherheits­bezogenes Projekt bearbeitet haben, wird das EcoStruxure Machine Expert-Projekt entsprechend aktualisiert.