Projektbaum - Überblick

 

Mit Hilfe des Projektbaums bearbeiten Sie die Struktur des Projekts.

Programm-Organisationseinheiten (POEs)

Eine POE besteht aus drei oder mehr Arbeitsblättern:

ico_ToggleVarWS.gif 

Durch Doppelklicken auf ein Baumsymbol wird das Arbeitsblatt im entsprechenden Editor geöffnet. Die verschiedenen Baumsymbole sind in der unten stehenden Tabelle beschrieben. Ein lokales Variablen-Arbeitsblatt kann auch geöffnet werden, indem Sie zuerst das zugehörige Code-Arbeitsblatt öffnen und dann <Strg> + <D> drücken oder in der Symbolleiste auf das Symbol 'AB umsch.' klicken.

iconGlobalDecl.gif

Das Deklarations-Arbeitsblatt für globale Variablen hat kein Symbol im Projektbaum. Um dieses zu öffnen, klicken Sie in der Symbolleiste auf 'Globale Var.'.

Mit Hilfe des 'Suchen'-Dialogs können Sie nach Baumobjekten suchen.

Nach der Verifizierung des POE-Codes kann der betreffende POE-Knoten über das Kontextmenü als verifiziert markiert werden. Sobald das Verifizierungsflag gesetzt ist, ist die POE schreibgeschützt und wird im Baum mit einem anderen Symbol dargestellt (siehe Tabelle unten). Weitere Informationen finden Sie im Thema "POE-Verifizierung".

Symbole im Projektbaum

Symbol

Bedeutung

help0036.gif

Eingebundene Bibliothek im 'Bibliotheken'-Ordner.

help0039.gif

POE vom Typ Programm im Ordner 'Logische POEs'.

Ein sicherheitsbezogenes Projekt enthält genau eine Programm-POE, die bei der Projekterstellung automatisch eingefügt wird. Diese POE heißt immer 'Main' und kann nicht umbenannt werden.

Die POE 'Main' kann maximal 16 Code-Arbeitsblätter enthalten.

help0040.gif

POE vom Typ Funktionsbaustein im Ordner 'Logische POEs'.

Jede FB-POE kann maximal 16 Code-Arbeitsblätter enthalten.

ico_Description.gif

Dokumentationsarbeitsblatt zur Projektbeschreibung.

ico_VariablesWorksheet.gif

Lokales Variablen-Arbeitsblatt mit den lokalen Variablendeklarationen der jeweiligen POE.

ico_LDCodeWorksheet.gif

Code-Arbeitsblatt, programmiert in den grafischen IEC 61131-Programmiersprachen FBS/KOP.

Es sind maximal 16 Code-Arbeitsblätter erlaubt.

ico_VerifiedPOUs.gif

Verifizierte FB-POE (linkes Symbol) oder Programm-POE (rechts). Verifizierte POEs sind schreibgeschützt. Weitere Informationen finden Sie im Thema "POE-Verifizierung".

Objekte im Projektbaum verwalten

HINWEIS:

EcoStruxure Machine Expert - Safety verfügt über eine Zertifi­zierungsverwaltung, mit der Sie ein Projekt nach erfolgter Inbetrieb­nahme zertifizieren können. Ein zertifiziertes Projekt ist durch ein Kennwort gegen Änderungen geschützt. (Nachträgliche Änderungen würden eine erneute Abnahmeprozedur und Zertifizierung des Projekts nach sich ziehen.)

Lässt sich ein Projekt nicht bearbeiten, obwohl Sie korrekt angemeldet sind, prüfen Sie bitte, ob das Projekt bereits zertifiziert ist. Die Zertifi­zierung wird ganz rechts in der Statuszeile angezeigt:

Statusbar_CertificationOn.GIF 

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Projektzertifi­zierung".

Mehr als ein Objekt im Projektbaum auswählen

  • Linksklicken Sie auf das erste gewünschte Objektsymbol.

  • Zur Auswahl mehrerer benachbarter Symbole halten Sie die <Umschalt>-Taste gedrückt, während Sie auf das letzte gewün­schte POE-Symbol linksklicken.

  • Zur Auswahl mehrerer Symbole, die nicht nebeneinander liegen, halten Sie die <Strg>-Taste gedrückt, während Sie jedes gewün­schte POE-Symbol anklicken.

  • Um ein bereits selektiertes Objekt wieder abzuwählen, halten Sie die <Strg>-Taste gedrückt, während Sie das Symbol erneut anklicken.

HINWEIS:

Die Programm-POE 'Main' kann nicht ausgeschnitten, kopiert oder gelöscht werden.

Objekte löschen

  1. Wählen Sie die Objekte (Baumsymbole) wie oben beschrieben aus.

  2. Wählen Sie den Menüpunkt 'Bearbeiten > Löschen' oder drücken Sie <Entf>. Es erscheint ein Abfragedialog, in dem Sie den Löschvorgang bestätigen oder abbrechen müssen.

    HINWEIS:

    Nach Bestätigen der Abfrage werden die Daten unwiderru­flich gelöscht.

    HINWEIS:

    • In jeder POE muss mindestens ein Code-Arbeitsblatt vorhanden sein, d.h. das letzte verbleibende Code-Arbeitsblatt einer POE kann nicht gelöscht werden.

    • Variablen-Arbeitsblätter können nicht gelöscht werden.

Kopieren und Einfügen von Objekten

Diese Vorgehensweise gilt auch für einzelne Arbeitsblätter: Code-Arbe­itsblätter können zwischen verschiedenen POEs kopiert werden. Vari­ablen-Arbeitsblätter können nicht kopiert werden.

  1. Wählen Sie die Objekte (Baumsymbole) wie oben beschrieben aus.

  2. Wählen Sie den Menüpunkt 'Bearbeiten > Kopieren' oder drücken Sie <Strg> + <C>.

    Das markierte Objekt wird in die Zwischenablage kopiert.

  3. Linksklicken Sie auf das Baumsymbol (z.B. POE-Knoten), unter­halb dessen Sie das kopierte Objekt einfügen wollen.

  4. Wählen Sie den Menüpunkt 'Bearbeiten > Inhalt einfügen' oder drücken Sie <Strg> + <V>. Das kopierte Objekt wird unterhalb des markierten Symbols eingefügt.

Ausschneiden und Verschieben von Objekten

Diese Vorgehensweise gilt auch für einzelne Arbeitsblätter: Code-Arbe­itsblätter dürfen zwischen verschiedenen POEs verschoben werden, solange in jeder POE mindestens ein Code-Arbeitsblatt verbleibt. Vari­ablen-Arbeitsblätter können nicht verschoben werden.

  1. Wählen Sie die Objekte (Baumsymbole) wie oben beschrieben aus.

  2. Wählen Sie den Menüpunkt 'Bearbeiten > Ausschneiden' oder drücken Sie <Strg> + <X>. Das markierte Objekt wird in die Zwischenablage kopiert.

  3. Linksklicken Sie auf das Baumsymbol (z.B. POE-Knoten), unter­halb dessen Sie das Objekt einfügen wollen.

  4. Wählen Sie den Menüpunkt 'Bearbeiten > Inhalt einfügen' oder drücken Sie <Strg> + <V>. Das Objekt wird unterhalb des marki­erten Symbols eingefügt und von seiner ursprünglichen Position entfernt.

Hier finden Sie verwandte Themen