Statuszeile

 

Die Statuszeile gibt während der Arbeit mit EcoStruxure Machine Expert - Safety verschiedene Meldungen aus.

Im linken Teil der Statuszeile sehen Sie Meldungen über ausgeführte Operationen oder Systemmeldungen. Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol oder einen Menüpunkt setzen (ohne die Operation auszuführen), zeigt die Statuszeile eine kurze Funktionsbeschreibung dieses Symbols oder Menüpunktes an.

Wenn Sie im FBS/KOP-Editor arbeiten, wird die aktuelle Cursorposition angezeigt (XY-Koordinaten). Neben der Cursorposition wird der freie Speicherplatz auf der Festplatte angezeigt (dieses Feld ist rot, wenn auf Ihrer Festplatte zu wenig Speicherplatz frei ist).

Während der Übertragung des Projekts auf die bzw. von der Sicherhe­itssteuerung (Herunter-/Heraufladen), dient die Statuszeile als Fortschrittsbalken.

Anzeige des Anmeldestatus

Rechts in der Statuszeile sehen Sie den Anmeldestatus beim Projekt, z.B. 'Projekt (Entwicklung)' nachdem Sie sich auf Entwicklungsebene eingeloggt haben.

Sobald Sie sich durch Eingabe des korrekten Kennworts für die Sicher­heitssteuerung bei der Sicherheitssteuerung angemeldet haben, wird Ihre Zugangsberechtigung zur Sicherheitssteuerung in einem farbigen Feld rechts neben dem Projektanmeldestatus angezeigt.

Beispiel:

StatusBar_logonStatus.gif

Weitere Informationen

Lesen Sie hierzu das Thema "Kennwortschutz". Dort erfahren Sie auch, welche Operationen nur mit Kennwort und welche auch ohne Kennwort ausgeführt werden können.

Zertifizierte Projekte

EcoStruxure Machine Expert - Safety verfügt über eine Zertifi­zierungsverwaltung, mit der Sie ein Projekt nach erfolgter Inbetrieb­nahme zertifizieren können. Ein zertifiziertes Projekt ist durch ein Kennwort gegen Änderungen geschützt. (Nachträgliche Änderungen des Projekts würden eine erneute Abnahmeprozedur und Zertifizierung des Projekts nach sich ziehen.) Falls sich ein Projekt nicht bearbeiten lässt, obwohl Sie korrekt angemeldet sind, prüfen Sie bitte, ob das Projekt bereits zertifiziert ist. Die Zertifizierung wird ganz rechts in der Statuszeile angezeigt:

Statusbar_CertificationOn.GIF 

Weitere Informationen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Projektzertifi­zierung".

Farbe der Statuszeile (Systemstatus)

Die Farbe der Statuszeile signalisiert den Status von EcoStruxure Machine Expert - Safety: