FB-POEs: Hinzufügen, löschen, umbenennen

 

Dieses Thema beschreibt die Vorgehensweise zum Einfügen und Umbenennen von FB-POEs im Ordner 'Logische POEs' des Projekt­baums (dort sind die POEs des Projekts enthalten).

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Kopieren, Einfügen, Verschieben oder Löschen von POEs finden Sie im Thema "Objekte im Projektbaum verwalten".

Allgemeine Hinweise zu POEs

HINWEIS:

EcoStruxure Machine Expert - Safety verfügt über eine Zertifi­zierungsverwaltung, mit der Sie ein Projekt nach erfolgter Inbetrieb­nahme zertifizieren können. Ein zertifiziertes Projekt ist durch ein Kennwort gegen Änderungen geschützt. (Nachträgliche Änderungen würden eine erneute Abnahmeprozedur und Zertifizierung des Projekts nach sich ziehen.)

Lässt sich ein Projekt nicht bearbeiten, obwohl Sie korrekt angemeldet sind, prüfen Sie bitte, ob das Projekt bereits zertifiziert ist. Die Zertifi­zierung wird ganz rechts in der Statuszeile angezeigt:

Statusbar_CertificationOn.GIF 

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Projektzertifi­zierung".

So fügen Sie eine FB-POE hinzu - Dialog 'Funktionsbaustein einfügen'

  1. Um eine neue POE unterhalb des letzten Knotens in den Ordner 'Logische POEs' einzufügen, wählen Sie 'Projekt > Funktions­baustein einfügen' oder rechtsklicken Sie auf das Ordnersymbol 'Logische POEs' und wählen aus dessen Kontextmenü den Befehl 'Neuer Funktionsbaustein...'.

    Um eine neue POE an einer bestimmten Position im Ordner 'Logische POEs' einzufügen, rechtsklicken Sie auf das POE-Symbol, unterhalb dessen die neue POE eingefügt werden soll, und wählen den Befehl 'Neuer Funktionsbaustein...' aus dem Kontextmenü.

  2. Geben Sie im Dialog 'Neuer Funktionsbaustein' einen Namen für die neue FB-POE ein.

    Beachten Sie die geltenden Regeln für POE-Namen.

  3. Wählen Sie die gewünschte Programmiersprache FBS/KOP (graf­isch) oder ST (textuell). (Die eingestellte Programmiersprache kann später nicht mehr geändert werden.)

  4. Bestätigen Sie den Dialog.

    Die neue FB-POE ist nun im Projektbaum an der entsprechenden Posi­tion sichtbar. Ein Sternchen am Ende des Namens zeigt an, dass sie noch nicht kompiliert wurde.

    help0054.gif

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von Arbeits­blättern finden Sie im Thema "Projektbaum - Überblick".

Sie können in einer POE weitere Code-Arbeitsblätter hinzufügen. Weitere Variablen- oder Dokumentationsarbeitsblätter sind nicht möglich.

So benennen Sie FB-POEs um oder löschen sie