Tooltips: Schnelle Information zu Objekten

 

Tooltips sind kurze beschreibende Texte, die nicht nur für die Symbole in der Symbolleiste, sondern auch für Variablen, KOP-Objekte und Funktionen/Funktionsbausteine in FBS/KOP-Arbeitsblättern verfügbar sind. Der Tooltip erscheint, wenn Sie den Mauszeiger auf das jeweilige Objekt/Element platzieren ohne zu klicken.

Beispiele:

Tooltip einer Spule.

Tooltip_LDobject.gif

Tooltip eines sicherheitsbezogenen Zähler-FBs.

tooltip_CTU_S.gif

Bei FBs werden auch für die Formalparameter Tooltips angezeigt:

tooltip_CTU_S_CUinput.gif

Anwenderdefinierte Variablenbeschreibung wird im Tooltip ange­zeigt

Zu Dokumentationszwecken können Sie für jede Variable bzw. jede FB-Instanz eine 'Beschreibung' festlegen. Dieser Kommentar kann im Dialog 'Variable' und im jeweiligen Variablen-Arbeitsblatt bearbeitet werden.

Falls für eine Variable eine Beschreibung vorhanden ist, ist sie ebenfalls im Tooltip der Variablen/FB-Instanz enthalten.

Beispiel:

tooltip_DescriptionAsTooltip.gif

Online-Tooltips zeigen Online-Werte

Im Online-Modus zeigen die Tooltips von Variablen den aktuellen Vari­ablenstatus, d.h. den aus der Sicherheitssteuerung (oder Simulation) ausgelesenen Online-Wert.

Beispiel:

tooltip_onlineMode_SE.png