Überwachen: Watch-Fenster verwenden

 

Im Watch-Fenster können Sie Variablen aus verschiedenen Arbeitsblät­tern sammeln und zu sogenannten Watch-Listen zusammenstellen.

Während EcoStruxure Machine Expert - Safety im Online-Modus läuft (Variablenstatus wird angezeigt), zeigt das Watch-Fenster für jede Vari­able den Namen, den Datentyp, den aktuellen Wert sowie den Instanz­pfad, d.h. wo die Variable verwendet wird. Da alle Online-Werte auf einen Blick erfasst werden können, lässt sich auf diese Weise erkennen, wie die Variablen interagieren.

Im Online-Modus zeigt das Watch-Fenster dieselben Online-Farben, wie sie in Code-Arbeitsblättern verwendet werden.

Das Watch-Fenster kann im im sicheren Modus und im Debug-Modus verwendet werden.

HINWEIS:

Wenn eine Variable im Watch-Fenster selektiert ist, wird dieselbe Variable automatisch auch im Querverweis-Fenster mark­iert.

So fügen Sie Variablen in Watch-Fenster ein und entfernen diese

Das Hinzufügen und Entfernen von Variablen ist bei aktivem Variablen­status sowohl im sicheren Modus als auch im Debug-Modus möglich.

So rufen Sie den 'Debug'-Dialog aus dem Watch-Fenster auf

Das Debuggen im Watch-Fenster ist nur möglich, während die Sicher­heitssteuerung im Debug-Modus läuft.

Rechtsklicken Sie in der Watch-Liste auf die gewünschte Variable und wählen Sie 'Debug-Dialog...' aus dem Kontextmenü. Es erscheint der 'Debug-Dialog', in dem Sie I/O-Variablen forcen und lokale Variablen überschreiben können.

So passen Sie das Fenster an

Sie können das Fenster anpassen, indem Sie es loslösen, an eine andere Position verschieben, seine Größe ändern, usw. Weitere Infor­mationen hierzu finden Sie im Thema "Anpassen von Fenstern".

Automatisches Ausblenden (unverankerte Fenster): Nicht benötigte Fenster lassen sich mit der automatischen Ausblendefunktion minimieren. Um diese Funktion zu aktivieren, klicken Sie in der Titel­leiste des Fensters auf das Symbol ico_AutoHideWindow_Off.gif. Bei aktivierter Ausblendefunk­tion, wird für dieses Fenster das Symbol ico_AutoHideWindow_On.gif angezeigt. Um das Fenster wieder anzuzeigen, setzen Sie den Cursor auf das minimierte Fenster.