Arbeitsbereich

 

Im Arbeitsbereich können Code-Arbeitsblätter (im entsprechenden Editor) und Variablen-Arbeitsblätter bearbeitet werden. Standardmäßig ist für den Arbeitsbereich die Option 'Register (Reiter sichtbar)' gesetzt: Wenn mehrere Arbeitsblätter geöffnet sind, ist jedes geöffnete Arbeits­blatt am unteren Rand mit einem Register versehen. Sie aktivieren ein bestimmtes Arbeitsblatt, indem Sie entweder auf das entsprechende Register klicken oder mit <Strg> + <Tab>  zum gewünschten Arbeits­blatt blättern.

help0011.gif

Um die Register der Arbeitsblätter ein-/auszublenden, wählen Sie 'Projekt > Optionen'. Klicken Sie im Dialog 'Optionen' auf das Register 'Allgemein' und aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Register (Reiter sichtbar)'.

Sie können mehrere Arbeitsblatt-Fenster mit Hilfe der Menüpunkte im Menü 'Fenster' auf dem Bildschirm anordnen (bspw. 'Überlappend' oder 'Nebeneinander').

Um den Arbeitsbereich zu maximieren, können Sie Fenster ausblenden, indem Sie entweder auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste klicken oder die automatische Ausblendefunktion aktivieren (siehe Thema "Anpassen von Fenstern").