BIT_TEST

 

Diese Standard-Funktion zur Bitmanipulation aus der Bibliothek <BIT_UTIL> liest den Wert eines bestimmten Einzelbits aus der am Eingang IN anliegenden Bitfolge aus.

Parameter

Datentyp

Beschreibung

IN

ANY_BIT

Eingangsbitfolge

BIT_NO

BYTE

Nummer (Position) des zu lesenden Bits

OUT

BOOL

Wert des gelesenen (getesteten) Bits

ANY_BIT beinhaltet die Datentypen DWORD, WORD, BYTE und BOOL.