EN_OUT - Enable output

 

Diese sicherheitsbezogene, bitweise boolesche Funktion verbindet ein sicherheitsbezogenes Signal und ein Standard-Signal an den Eingängen über eine UND-Verknüpfung, um ein sicherheitsbezogenes Ausgangssignal zu erhalten. Mit Hilfe der EN_OUT-Funktion kann das Zustimmprinzip realisiert werden.

HINWEIS:

Die Sicherheitssteuerung hat Zugriff auf alle sicherheitsbezogenen I/Os und ist alleinig in der Lage sicherheitsbezogene Ausgänge zu setzen. Dies kann direkt oder in Verbindung mit einem Standard-Signal der Standard-Steuerung (Zustimmprinzip) geschehen.

Das Zustimmprinzip darf ausschließlich mit der EN_OUT-Funktion ausprogrammiert werden, ohne Negationen oder weitere Signalverarbe­itung.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

  • Prüfen Sie, dass die EN_OUT-Funktion ohne Negationen oder weitere Signalverarbeitung verwendet wird.

  • Prüfen Sie, dass Standardsignale über die EN_OUT-Funktion nicht zu einem ungewollten oder gefährlichen Verhalten des Gesamtsys­tems führen kann.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Beispiel:

EnablePrinciple.png

Parameter

Datentypen

Beschreibung

IN1

SAFEBOOL

Sicherheitsbezogener Eingangswert

IN2

BOOL

Standard-Eingangswert

OUT

SAFEBOOL

Sicherheitsbezogener Ausgangswert

Beispiel

EN_OUT.gif