GT / GT_S - Vergleich: >

 

Diese Vergleichsfunktion überprüft die mit den Eingangsparametern verbundenen Operanden auf größer. Der Vergleich erfolgt von links nach rechts. Die Funktion steht als Standard-Funktion GT und als sich­erheitsbezogene Funktion GT_S zur Verfügung.

HINWEIS:

Der Vergleich erfolgt immer vorzeichenbehaftet. Aus diesem Grund sind die Werte für DWORD auf 31 Bit begrenzt, für WORD auf 15 Bit und für BYTE auf 7 Bit.

GT

Parameter

Datentypen

Beschreibung

IN1

ELEMENTARY

Erster Eingangswert

IN2

ELEMENTARY

Zweiter Eingangswert

OUT

BOOL

TRUE, wenn IN1 größer IN2 ist.

FALSE, wenn IN1 gleich oder kleiner IN2 ist.

GT_S

Parameter

Datentypen

Beschreibung

IN1

SAFEELEMENTARY

Erster Eingangswert

IN2

SAFEELEMENTARY

Zweiter Eingangswert

OUT

SAFEBOOL

TRUE, wenn IN1 größer IN2 ist.

FALSE, wenn IN1 gleich oder kleiner IN2 ist.

HINWEIS:

Alle Eingangsparameter müssen vom gleichen Datentyp sein.