I_BIT_IN_*

 

Diese Standard-Funktion zur Bitmanipulation aus der Bibliothek <BIT_UTIL> invertiert ein bestimmtes Einzelbit in der am Eingang IN anliegenden Bitfolge.

HINWEIS:

Je nach Datentyp, der am Eingang IN angeschlossen ist, verwenden Sie entweder die Funktion I_BIT_IN_BYTE, I_BIT_IN_DWORD oder I_BIT_IN_WORD.

Parameter

Datentyp

Beschreibung

IN

BYTE, WORD, DWORD (siehe Hinweis oben)

Eingangsbitfolge

BIT_NO

BYTE

Nummer (Position) des zu invertierenden Bits

OUT

Gleicher Datentyp wie an 'IN' (siehe Hinweis oben)

Wert mit invertiertem Bit BIT_NO