R_BIT_IN_*

 

Diese Standard-Funktion zur Bitmanipulation aus der Bibliothek <BIT_UTIL> setzt ein bestimmtes Einzelbit in der am Eingang IN anlie­genden Bitfolge zurück.

HINWEIS:

Je nach Datentyp, der am Eingang IN angeschlossen ist, verwenden Sie entweder die Funktion R_BIT_IN_BYTE, R_BIT_IN_DWORD oder R_BIT_IN_WORD.

Parameter

Datentyp

Beschreibung

IN

BYTE, WORD, DWORD (siehe Hinweis oben)

Eingangsbitfolge

BIT_NO

BYTE

Nummer (Position) des Bits, das auf FALSE zurückgesetzt werden soll

OUT

Gleicher Datentyp wie an 'IN' (siehe Hinweis oben)

Wert mit FALSE an Bitposition BIT_NO