Diese Standard-Funktion zur Bitmanipulation aus der Bibliothek <BIT_UTIL> setzt ein bestimmtes Einzelbit in der am Eingang IN anliegenden Bitfolge.
HINWEIS:
Je nach Datentyp, der am Eingang IN angeschlossen ist, verwenden Sie entweder die Funktion S_BIT_IN_BYTE, S_BIT_IN_DWORD oder S_BIT_IN_WORD.
Parameter |
Datentyp |
Beschreibung |
IN |
BYTE, WORD, DWORD (siehe Hinweis oben) |
Eingangsbitfolge |
BIT_NO |
BYTE |
Nummer (Position) des Bits, das auf TRUE gesetzt werden soll |
OUT |
Gleicher Datentyp wie an 'IN' (siehe Hinweis oben) |
Wert mit TRUE an Bitposition BIT_NO |