SEL / SEL_S - Selektion eines Eingangs
Abhängig vom Wert am Eingang C (Condition = Bedingung) selektiert diese Funktion einen ihrer beiden Eingänge AT oder AF und schaltet den dort anliegenden Wert auf den Ausgang SEL durch.
Wenn C = FALSE, wird der Wert an AF an Ausgang SEL ausgegeben. Wenn C = TRUE wird der Wert an AT an Ausgang OUT angelegt, wie in der Funktionstabelle unten gezeigt:
Eingang C |
Eingang AT |
Eingang AF |
Ausgang SEL/SEL_S |
TRUE |
Wert AT |
Wert AF |
Wert AT |
FALSE |
Wert AT |
Wert AF |
Wert AF |
HINWEIS:
Obwohl die Funktion SEL alle in EcoStruxure Machine Expert - Safety unterstützten elementaren Datentypen unterstützt, müssen an den Eingängen AT und AF sowie am Ausgang SEL dieselben Datentypen angeschlossen sein.
SEL
Parameter |
Datentypen |
Beschreibung |
C |
BOOL |
Bedingung zur Auswahl des Eingangs, der auf Ausgang SEL durchgeschaltet wird. |
AT |
Wert am Eingang liegt an SEL an, wenn C = TRUE |
|
AF |
Wert am Eingang liegt an SEL an, wenn C = FALSE |
|
SEL |
Wert an AT oder AF, je nach Wert an C |
SEL_S
Parameter |
Datentypen |
Beschreibung |
C |
SAFEBOOL |
Bedingung zur Auswahl des Eingangs, der auf Ausgang SEL durchgeschaltet wird. |
AT |
Wert am Eingang liegt an SEL an, wenn C = TRUE |
|
AF |
Wert am Eingang liegt an SEL an, wenn C = FALSE |
|
SEL |
Wert an AT oder AF, je nach Wert an C |