Einfügen/Löschen von Bibliotheken

 

HINWEIS:

Arbeitsblätter eingefügter Bibliotheken können nicht geöffnet werden.

HINWEIS:

Wenn Sie ein Projekt mit Hilfe des Dialogs 'Projekt speichern/packen unter' in ein Archiv packen, werden die eingebundenen Bibliotheken nicht mit archiviert.

HINWEIS:

Bibliotheken können nur eingefügt/gelöscht werden, wenn Sie sich mit dem gültigen Projektkennwort angemeldet haben (Menüpunkt 'Projekt > Projektebene wechseln').

So fügen Sie eine Bibliothek mit dem Dialog 'Bibliothek einfügen' ein

  1. Rechtsklicken Sie im Projektbaum auf den 'Bibliotheken'-Ordner und wählen Sie 'Bibliothek einfügen...' aus dem Kontextmenü.

    Oder:

    Wählen Sie den Menüpunkt 'Projekt > Bibliothek einfügen'.

    In beiden Fällen erscheint der Dialog 'Bibliothek einfügen'.

  2. Wählen Sie die gewünschte Bibliothek und klicken Sie auf 'OK'.

Das Bibliothekensymbol wird im Projektbaum eingefügt.

Löschen einer eingefügten Bibliothek

  1. Markieren Sie im Projektbaum das Symbol der zu löschenden Bibliothek.

  2. Drücken Sie die Taste <ENTF>.

  3. Bestätigen Sie den Löschvorgang in der erscheinenden Sicherhe­itsabfrage.