ALIAS - Device Unit Types (DUT)
Typ: |
ALIAS (DUT) |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Übernommen aus: |
– |
Die ALIASE RequestWstring und UserData gruppieren komplexe Datenstrukturen in einem Datentyp, um die Benutzeroberfläche übersichtlicher zu gestalten.
Name |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
RequestWstring |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxRequest] OF WSTRING(GPL.Gc_uiRequestWstringLength) |
RequestWstring ist ein ALIAS für ein WSTRINGS-Array. Der Request STRING enthält den SQL-Abfragerequest. Jeder SQL-Request muss in separate Zeichenfolgen einer Länge von jeweils maximal 200 Zeichen aufgespalten werden. Passen Sie die Größe der globalen Parameter Gc_uiMaxRequest und Gc_uiRequestWstringLength in Übereinstimmung mit der Länge der in Ihrer Anwendung verwendeten SQL-Requests an. |
Name |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
UserData |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxRows, 1..GPL.Gc_uiMaxColumns] OF WSTRING(GPL.Gc_uiTableWstringLength) |
UserData ist ein WSTRING-Array, das in der Steuerung für die Speicherung der aus der Datenbank ausgelesenen SQL-Daten verfügbar sein muss. Passen Sie die Größe der globalen Parameter Gc_uiMaxRows, Gc_uiMaxColums und GPL.Gc_uiTableWstringLength in Übereinstimmung mit der maximalen Größe der Benutzerdaten (UserData) für den Empfang in Ihrer Anwendung an. |