Typ: |
Struktur |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Übernommen aus: |
– |
Die Struktur ST_ConnectionSettings enthält Informationen für den Aufbau einer Verbindung zu einem SQL Gateway sowie zur SQL-Datenbank.
Name |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
wsDbConnectionName |
WSTRING[40] |
Der Wert dieses Elements muss mit dem im SQL Gateway konfigurierten Verbindungsnamen übereinstimmen. Siehe hierzu das Benutzerhandbuch des SQL-Gateways. |
wsGwIpAddress |
WSTRINGGPL.Gc_uiIpStringSize |
IP-Adresse des SQL Gateway. Hierbei handelt es sich um die IP-Adresse des Servers, auf dem das Gateway ausgeführt wird. |
wGwPort |
WORD |
Die Portnummer des SQL Gateway. Standardwert: 3457 |
timSqlTimeout |
TIME |
Der Timeout-Wert, der auf SQL-Requests angewendet wird. Standardwert: 60s |
oFB_SqlDbRead
oFB_SqlDbWrite