Einführung in die Expertenfunktionen
Überblick über Expertenfunktionen
Die in den TM3-HSC-Erweiterungsmodulen verfügbaren Eingänge können für die Verwendung der HSC-Expertenfunktionen (High Speed Counter, Hochgeschwindigkeitszähler) verwendet werden.
E/A-Kenndaten:
E/A-Typ |
TM3XFHSC202 |
TM3XHSC202 |
---|---|---|
Schnelle Eingänge |
10 |
|
Schnelle Ausgänge |
8 |
|
Externe Ereignisse |
8 |
Nicht zutreffend |
Mit den HSC-Funktionen werden schnelle Zählungen von Impulsen von Sensoren, Schaltern oder anderen Geräten ausgeführt, die an die schnellen Eingänge angeschlossen sind.
Weitere Informationen zu HSC-Funktionen erhalten Sie unter Typen von Hochgeschwindigkeitszählern.
Maximale Anzahl Expertenfunktionen
Die maximale Anzahl Expertenfunktionen, die konfiguriert werden kann, richtet sich nach dem Typ der Expertenfunktion und der Anzahl der konfigurierten optionalen Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter E/A-Zuweisung. Sie können maximal zwei Funktionen vom Typ "HSC Main" konfigurieren. Wenn Sie nicht alle Optionen konfigurieren, können Sie Zähler vom Typ "HSC Simple" für die verbleibenden Eingänge konfigurieren.
Maximale Anzahl Expertenfunktionen nach TM3-Referenz:
Typ der Expertenfunktion |
TM3XFHSC202 TM3XHSC202 |
|
---|---|---|
Gesamtanzahl der HSC-Funktionen |
10 |
|
HSC Simple (Einfach) |
10 |
|
HSC Main (Haupt) |
Einphasig |
2 |
Zweiphasig |
||
Frequenzmesser |
||
Periodenmesser |
Die maximale Anzahl der konfigurierbaren Expertenfunktionen wird unter Umständen durch die Anzahl der von jeder Expertenfunktion verwendeten Eingänge begrenzt.
Beispielkonfigurationen:
o10 x HSC Simple auf TM3XHSC202
o2 x HSC Main Einphasig mit EN, CAP und SYNC konfiguriert + 2 x HSC Simple
Konfigurieren einer Expertenfunktion
Schritt |
Beschreibung |
---|---|
1 |
Fügen Sie ein TM3-Erweiterungsmodul in Ihrer Konfiguration hinzu. |
2 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Meine Steuerung > IO_Bus > Modul_x > Zähler. Dabei ist x die Modulnummer. Ergebnis: Das Konfigurationsfenster Zähler wird angezeigt: ![]()
|
3 |
Doppelklicken Sie auf Kein in der Spalte Wert und wählen Sie den zuzuweisenden Zählertyp aus. Ergebnis: Die Standardkonfiguration des Zählertyps wird angezeigt, wenn Sie auf eine beliebige Stelle im Konfigurationsfenster klicken. |
4 |
Konfigurieren Sie die Parameter der Expertenfunktion wie in den folgenden Kapiteln beschrieben. |
5 |
Um eine weitere Expertenfunktion zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte +, die angezeigt wird, wenn Sie bereits eine Expertenfunktion konfiguriert haben. HINWEIS: Wenn bereits die maixmal zulässige Anzahl Expertenfunktionen konfiguriert wurde, wird am unteren Rand des Konfigurationsfensters eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass Sie jetzt nur noch HSC Simple-Funktionen hinzufügen können. |
Als Expertenfunktionen konfigurierte E/A
Wenn E/A als Expertenfunktion konfiguriert sind:
oDie E/A können über Speichervariablen gelesen werden.
oDie Ausgänge unterliegen einer Kurzschlussverwaltung. Der Status der Ausgänge ist verfügbar.
oWenn Eingänge in HSC-Expertenfunktionen verwendet werden, wird der Integratorfilter durch einen Antiprellfilter ersetzt. Der Wert des Filters wird im Konfigurationsbildschirm festgelegt.
E/A, die nicht von Expertenfunktionen verwendet werden, können als Standard-E/A verwendet werden.
Die folgenden E/A können für Expertenfunktionen konfiguriert werden:
|
TM3XFHSC202 TM3XHSC202 |
---|---|
Eingänge |
10 Schnelleingänge (I0 bis I9) |
Ausgänge |
8 Schnellausgänge (Q0 bis Q7) |
HINWEIS: Alle E/A sind im Konfigurationsfenster standardmäßig deaktiviert.
Die nachstehende Tabelle enthält die E/A, die für Expertenfunktionen konfiguriert werden können:
Expertenfunktion |
Name |
Schneller Eingang |
Schneller Ausgang |
---|---|---|---|
HSC Simple (Einfach) |
A-Eingang |
M |
– |
HSC Main (Haupt) Einphasig |
A-Eingang |
M |
– |
HSC Main (Haupt) Zweiphasig |
A-Eingang B-Eingang |
M M |
– – |
Frequenzmesser |
A-Eingang |
M |
– |
Periodenmesser |
A-Eingang |
M |
– |
Optionale Funktionen |
EN-Eingang |
C |
– |
SYNC-Eingang |
C |
– |
|
CAP-Eingang |
C |
– |
|
Reflexausgang 0 |
– |
C |
|
Reflexausgang 1 |
– |
C |
|
Reflexausgang 2 |
– |
C |
|
Reflexausgang 3 |
– |
C |
|
M Zwingend C Optional konfigurierbar |
Das Fenster E/A-Zusammenfassung enthält die E/A und die externen Ereignisse, die von den Expertenfunktionen oder den Erweiterungsmodulen verwendet werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Fenster E/A-Zusammenfassungs anzuzeigen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie in der Gerätebaumstruktur mit der rechten Maustaste auf Modul_x und wählen Sie die Option E/A-Zusammenfassung. |
Beispiel des Fensters E/A-Zusammenfassung: