GetExternalEventValue: Abrufen des aktuellen Werts eines externen Ereignisses
Ziehen Sie diese Funktion heran, um den einer externen Ereignistask zugeordneten Wert abzurufen.
HINWEIS: Die Funktion muss von innerhalb der externen Ereignistask aus aufgerufen werden.
Darstellung in AWL (IL) und ST
Sie finden eine allgemeine Darstellung in AWL (IL) oder ST im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Beschreibung der E/A-Variablen
In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:
Eingänge |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
pValue |
POINTER TO DINT |
Adresse der Variablen, an die der Wert kopiert wird, wenn die Funktion EXTEVT_VAL_OK zurückgibt. |
In der nachstehenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:
Ausgänge |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
GetExternalEventValue |
EXTEVT_VAL_RES |
Gibt einen der folgenden Werte zurück: oEXTEVT_VAL_OK: Gültiger Wert oEXTEVT_VAL_FAILED: Abrufen eines Werts nicht möglich oEXTEVT_VAL_NOT_IN_EXT_EVT_TASK: Funktion nicht von innerhalb einer externen Ereignistask aus aufgerufen oEXTEVT_VAL_NOT_AVAILABLE: Kein Wert für diese externe Task verfügbar |