One-Shot-Modus – Prinzip

 

One-shot-Modus - Beschreibung des Prinzips

Überblick

Der Zähler wird bei einer Synchronisierungsflanke aktiviert und der Preset-Wert geladen.

Bei aktivierter Zählung wird der Wert mit jedem am Eingang eingehenden Impuls dekrementiert. Der Zähler stoppt, sobald der Wert gleich 0 ist.

Der Zählerwert verbleibt auf 0, selbst wenn neue Impulse am Eingang eingehen.

Um den Zähler erneut zu aktivieren, muss eine neue Synchronisierung durchgeführt werden.

Funktionsschema

G-RU-0010128.4.gif-high.gif

 

 

Diese Tabelle erklärt die verschiedenen Etappen der vorhergehenden Abbildung:

Schritt

Aktion

1

Bei steigender Flanke der Sync-Bedingung wird der Preset-Wert in den Zähler geladen (unabhängig vom Wert des Zählers zu diesem Zeitpunkt), und der Zähler wird initialisiert.

2

Bei Enable-Bedingung = 1 wird der Zählerwert mit jedem Impuls am Eingang A dekrementiert, bis er 0 erreicht.

3

Der Zähler wartet bis zur nächsten steigenden Flanke der Sync-Bedingung.

Hinweis: In der Zwischenzeit haben die Impulse am Eingang A keinerlei Auswirkungen auf den Zähler.

4

Wenn Enable-Bedingung = 0, ignoriert der Zähler die Impulse von Eingang A und behält seinen Wert bei, bis die Enable-Bedingung erneut = 1. Der Zähler nimmt das Zählen der Impulse von Eingang A bei einer steigenden Flanke am Enable-Eingang ab dem Punkt wieder auf, an dem er den Zählvorgang angehalten hat.

HINWEIS: Die Aktivierungs- und Synchronisierungsbedingungen (Enable und Sync) sind von der Konfiguration abhängig. Diese werden mit der Aktivierungsfunktion (Enable) und der Voreinstel­lungsfunktion (Preset) beschrieben.