Información general

 

Información general

Descripción general

EcoStruxure Machine Expert y los dispositivos compatibles con EcoStruxure Machine Expert se mejoran continuamente. Por consiguiente, regularmente se lanzan nuevas actualizaciones de EcoStruxure Machine Expert y los soportes asociados.

En la mayoría de los casos, EcoStruxure Machine Expert proporciona una forma sencilla y directa de migrar los proyectos creados con versiones anteriores a la versión actual.

NOTA:

oInicie Schneider Electric Software Update (SESU) periódicamente para obtener las últimas actualizaciones de EcoStruxure Machine Expert.

oInicie el Machine Expert Installer para obtener información sobre las nuevas funciones disponibles para su instalación.

oAsimismo, deberá visitar el sitio web de Schneider Electric website periódicamente para descargar el firmware de dispositivo más reciente disponible.

En situaciones específicas, se puede encontrar con problemas de compatibilidad relacionados con estas actualizaciones, por lo que se requieren determinadas acciones para establecer la coherencia con los archivos de proyectos y sistemas existentes para los elementos siguientes:

oArchivos de EcoStruxure Machine Expert creados con una versión anterior de EcoStruxure Machine Expert, o versiones de SoMachine y SoMachine Motion (proyectos, archivos, exportaciones)

oVersiones de firmware de dispositivos (controladores, terminales de HMI)

oSoftware relacionado (Vijeo-Designer)

Software EcoStruxure Machine Expert

Al instalar una nueva versión de EcoStruxure Machine Expert, hay disponibles nuevas versiones de componentes, que incluyen:

Componente

Descripción

Versión del compilador

El compilador es el software que convierte el proyecto en el código binario que se descarga y se ejecuta en el controlador.

Se llama al compilador al ejecutar una acción Compilar, Generar todo, Compilar de nuevo o Crear código en EcoStruxure Machine Expert. La versión del compilador utilizado es independiente de la versión de EcoStruxure Machine Expert y puede definirse seleccionando: Proyecto > Configuración del proyecto > Opciones de compilador

De forma predeterminada, aparece seleccionada la versión de compilador más reciente.

Versión de descripción del dispositivo

La descripción del dispositivo define las propiedades de un dispositivo, como configurabilidad, programabilidad y conexiones posibles con otros dispositivos.

Al insertar un dispositivo en un proyecto, EcoStruxure Machine Expert utiliza la descripción del dispositivo para definir sus propiedades.

La versión de la descripción del dispositivo aparece en la ficha Información del editor de dispositivos.

Versión de la biblioteca

Una biblioteca es un contenedor de listas variables, estructuras de datos (DUT), funciones y bloques de funciones (POU) que se pueden utilizar en los proyectos. Las versiones de las bibliotecas utilizadas en una aplicación están visibles en el Administrador de bibliotecas.

Existen dos tipos de archivos de proyecto creados por EcoStruxure Machine Expert:

Tipo de archivo

Descripción

*.project

*.library

La versión de un archivo de biblioteca/proyecto de EcoStruxure Machine Expert está determinada por la versión del archivo de aplicación y el perfil de la aplicación.

Versión de formato de proyecto: La versión del archivo de aplicación está definida por la versión de EcoStruxure Machine Expert que ha guardado dicho archivo de aplicación. Actúa como un contenedor que especifica el formato de almacenamiento para el contenido de la aplicación.

Categorías de proyecto: Define las versiones de descripciones del dispositivo, las versiones de las bibliotecas utilizadas, la versión del compilador, el perfil de visualización y las versiones de estilos de visualización (consulte la sección Visualización de la ayuda en línea de EcoStruxure Machine Expert). El perfil de la aplicación se aplica a las aplicaciones del proyecto/biblioteca.

*.projectarchive

Se puede crear un archivo de proyecto mediante EcoStruxure Machine Expert y se puede guardar en el PC como un archivo *.projectarchive. Este archivo contiene un proyecto y puede contener archivos de información de descarga, dispositivos referenciados, bibliotecas referenciadas, el perfil de visualización y los estilos de visualización.

Además, puede descargar el código de origen para crear un archivo como archivo Archive.prj en el controlador.

Los siguientes elementos pueden presentar problemas de compatibilidad entre las versiones de EcoStruxure Machine Expert o SoMachine/SoMachine Motion:

oArchivos de proyecto

oArchivos de archivado

oFirmware de dispositivo

oSoftware Vijeo-Designer

Firmware de dispositivo

El firmware es el software incorporado en el controlador.

La versión del firmware se muestra en la ficha EcoStruxure Machine Expert Logic Builder Configuración de comunicación del editor de dispositivos asociado a su controlador.

Software Vijeo-Designer

El software Vijeo-Designer le permite crear sus propias aplicaciones HMI.

La instalación de EcoStruxure Machine Expert incluye los archivos de instalación de Vijeo-Designer y se puede instalar o actualizar sin el software EcoStruxure Machine Expert, pero no se puede utilizar sin el software EcoStruxure Machine Expert.

Para obtener información sobre compatibilidad conVijeo-Designer, consulte la sección Compatibilidad de versiones de EcoStruxure Machine Expert y Vijeo-Designer.