Configuración e inicio del instalador
Configuración e inicio del instalador
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Descargue el archivo MachineExpertInstaller-*-Setup.exe en el sitio web de Schneider Electric en la dirección https://www.schneider-electric.com/en/product-range-download/2226-ecostruxure%E2%84%A2-machine-expert#tabs-top. |
2 |
Haga doble clic en MachineExpertInstaller-*-Setup.exe para instalar el Machine Expert Installer en el sistema con Windows. Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo de Windows Control de cuentas de usuario. |
3 |
Haga clic en el botón Sí para confirmar el Control de cuentas de usuario. NOTA: Si el software ya se encuentra instalado, se le pedirá que elimine la instalación existente o bien que la repare. |
4 |
En el cuadro de diálogo Elegir idioma de instalación, seleccione en la lista el idioma para el procedimiento de instalación y haga clic en el botón Aceptar. |
5 |
En el cuadro de diálogo Bienvenido al asistente para la instalación del instalador de Machine Expert, haga clic en el botón Siguiente. Resultado: Aparecerá el cuadro de diálogo Acuerdo de licencia. |
6 |
Lea el Acuerdo de licencia y, si así lo elige, seleccione la opción Acepto los términos de la licencia y haga clic en Siguiente para iniciar la instalación. Resultado: Una vez finalizada correctamente la instalación, la ventana se cerrará automáticamente y se iniciará el Machine Expert Installer. |
7 |
En el cuadro de diálogo Listo para instalar el programa, haga clic en el botón Instalar para iniciar la instalación. |
8 |
Cuando se muestre el cuadro de diálogo Instalación completada, haga clic en el botón Finalizar para terminar la instalación. Resultado: El programa se inicia automáticamente. |
Tras la instalación, encontrará los archivos del Machine Expert Installer en una de las rutas siguientes:
oC:\Archivos de programa (x86)\Schneider Electric\Machine Expert Installer
oC:\Archivos de programa\Schneider Electric\Machine Expert Installer
Para iniciar el Machine Expert Installer manualmente una vez instalado:
oHaga doble clic en el acceso directo del Machine Expert Installer o
oEjecute el Machine Expert Installer desde el menú Inicio de Windows.
Una vez iniciado el Machine Expert Installer, haga clic en el botón Sí para confirmar el Control de cuentas de usuario.
Inicio del instalador a través de la línea de comandos de Windows
Puede iniciar también el Machine Expert Installer a través de la línea de comandos de Windows ejecutando el siguiente comando:
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Machine Expert Installer\MachineExpertInstaller.Cli.exe" Install-Product --productId=ESME
Para obtener más información, consulte la ayuda de la línea de comandos del instalador:
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Machine Expert Installer\MachineExpertInstaller.Cli.exe" --help