Enumeraciones

 

ET_TestReturn

Descripción general

Tipo:

Enumeración

Disponible desde:

V1.0.0.0

Valor predeterminado:

E_Working

Descripción

La enumeración ET_TestReturn incluye los estados de la prueba. Esto es importante para la ejecución interna de la prueba.

Elementos de la enumeración

Nombre

Valor

Descripción

E_Working

0

El caso de prueba/la secuencia de prueba se ha ejecutado.

E_Done

1

Caso de prueba/secuencia de prueba completada correctamente.

E_Failed

2

Se ha producido un fallo en el caso o secuencia de prueba.

Utilizado por

ET_TestReturn es el tipo de datos del valor de retorno de IF_TestCase.