Bloques de funciones

 

FB_MeasurandList

Descripción general

Tipo:

Bloque de funciones

Disponible desde:

V1.0.0.0

Tarea

Grabar los valores medidos.

Descripción funcional

El bloque de funciones FB_MeasurandList administra los valores medidos con el método AddMeasurand.

Método AddMeasurand

El método AddMeasurand almacena los valores medidos externamente como un valor STRING. Por ejemplo, se pueden grabar o almacenar los tiempos de ejecución de una función mientras se usan parámetros específicos o el tamaño de datos de una estructura (determinada con SIZEOF).

Se puede llamar al método en cualquier posición dentro de un caso de prueba. Un caso de prueba puede proporcionar cualquier número de valores medidos al llamar al método varias veces. Para más información, consulte el capítulo Grabar valores medidos.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Descripción

i_sModule

STRING[255]

Nombre de la unidad que transfiere el valor medido. Se utiliza para asignar el valor medido a una biblioteca, bloque de funciones o función.

i_sName

STRING[255]

Nombre del valor medido.

i_etType

ET_MeasurandTypes

Tipo de valor medido.

Consulte también la enumeración ET_MeasurandTypes.

Esta entrada es opcional.

i_sValue

STRING[255]

Valor medido.

Valor de retorno

Tipo de datos

Descripción

UDINT

Indica el número de valores medidos almacenados. El valor de retorno es igual a cero si se ha superado el número máximo de valores medidos que se pueden registrar y si no se puede almacenar ningún valor medido más.

Consulte el parámetro Gc_uiMaxNumberOfMeasurands.