Opciones de configuración en función de la interfaz
Opciones de configuración en función de la interfaz
Las siguientes interfaces están disponibles para la comunicación de OPC:
Designación de interfaz |
Descripción |
---|---|
ARTI |
La interfaz CoDeSys V2.3 ARTI se utiliza para establecer conexiones a través de SymARTI. No se admite en los controladores PacDrive M. |
GATEWAY |
La interfaz GATEWAY se utiliza para configurar controladores PacDrive M – CoDeSys V2.3. |
SIMULACIÓN |
La interfaz SIMULATION se utiliza para configurar proyectos PacDrive M – CoDeSys V2.3 para la modalidad de simulación. |
GATEWAY3 |
La interfaz GATEWAY3 se utiliza para configurar controladores EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3. |
SIMULATION3 |
La interfaz SIMULATION3 se utiliza para configurar proyectos EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3 para la modalidad de simulación. |
GATEWAY (Controladores PacDrive M – CoDeSys V2.3)
En primer lugar configure el archivo de símbolos en Logic Builder como se describe en Configuración del archivo de símbolos (PacDrive M).
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Marque el nodo raíz Servidor en el configurador del OPC. |
2 |
Seleccione el comando de menú Editar > Agregar PLC. Resultado: Se inserta otro controlador con el nombre de archivo PLC1. |
3 |
Sustituya el nombre predeterminado PLC1 por un nombre significativo (por ejemplo, encajador). |
4 |
Configure los parámetros como se indica a continuación: Interfaz: GATEWAY Nombre del proyecto: Timeout (ms): 10000 (valor predeterminado) Number of tries: 3 (valor predeterminado) Buffer Size (Byte): 1500 (si se crea un nuevo objeto Cx00, el valor del tamaño del búfer debe cambiarse a 5000) Wait time (s): 10 (default) Reconnect time (s): 15 (valor predeterminado) Active: Activado (estándar) Motorola byte order: inactivo (valor predeterminado) No login service: Activado Logging: > Enable logging (default events) activado (estándar) Logging: >Log additional events inhabilitado (valor predeterminado) Logging: > Add debug events (slow) inhabilitado (valor predeterminado) |
5 |
Seleccione el subnodo Conexión. |
6 |
Haga clic en el botón Editar. Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo Communication parameters. |
7 |
Seleccione el controlador que desee o añada más controladores a través de Nuevo... |
8 |
Haga clic en el botón Aceptar. |
9 |
Guarde el archivo OPCServer.ini, por ejemplo, a través del comando de menú Archivo > Guardar. |
SIMULACIÓN (proyectos de PacDrive M – CoDeSys V2.3 – Modalidad de simulación)
Cree un proyecto en Logic Builder con configuración de símbolos. A diferencia de la configuración con la interfaz GATEWAY, se requiere un archivo de proyecto nuevo. Para el parámetro Nombre de proyecto, especifique una ruta de acceso y utilice la extensión de archivo .pro al introducir el nombre. No se requieren más ajustes de comunicación.
GATEWAY3 (controladores EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3)
Configure las conexiones a los controladores EcoStruxure Machine Expert como se describe en el capítulo Configuración de EcoStruxure Machine Expert y siguientes de este manual.
SIMULATION3 (proyectos EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3 – Modalidad de simulación)
El archivo de símbolos generado por el proyecto CoDeSys V3 es necesario para la simulación con la interfaz V3.
Este archivo puede guardarse en cualquier directorio; sin embargo, se recomienda el directorio Servidor OPC . Debe introducirse lo siguiente como Nombre del proyecto: <Ruta de archivo>\<Nombre del archivo de símbolos>.xml.
Si el archivo de símbolos XML se encuentra ubicado en el directorio Servidor OPC , no tiene que especificar la ruta.