Tipo: |
Trama de visualización |
Disponible desde: |
V1.0.1.0 |
Implementa: |
VisuElems.IVisualization |
Mostrar una trama en el fondo.
Las tramas de visualización FR_<BackgroundFrame> (por ejemplo, FR_Control1024x768) son tramas en el fondo para agrupar a las demás tramas y para ejecutar las funcionalidades de control y navegación. Consulte los ejemplos a continuación.
Están disponibles las tramas de fondo siguientes:
Trama |
Descripción |
---|---|
FR_Control1024x768 |
Trama de control, tamaño 1024 x 768 píxeles. |
FR_Nav1024x768 |
Trama de navegación, tamaño 1024 x 768 píxeles. |
FR_NavControl1024x768 |
Trama de navegación y control, tamaño 1024 x 768 píxeles |
FR_Control800x600 |
Trama de control, tamaño 800 x 600 píxeles. |
FR_Nav800x600 |
Trama de navegación, tamaño 800 x 600 píxeles. |
FR_NavControl800x600 |
Trama de navegación y control, tamaño 800 x 600 píxeles |
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
i_sTitle |
STRING(80) |
Título de la trama de fondo. |
FR_Control1024x768 con controles a la izquierda.
FR_Nav1024x768 con botones de navegación en la parte inferior.