Conexiones a PLC

 

Conexión a PLC

Introducción

Al conectar Rack iPC con PLC son posibles dos tipos diferentes de arquitectura:

oArquitectura de Transparent Ready

oArquitectura tradicional

Arquitectura de Transparent Ready

G-SE-0030109.1.gif-high.gif

 

 

Con sus puertos Ethernet 10/100 Mbit/s incorporados, puede integrar el Rack iPC en arquitecturas de Ethernet completas tales como Transparent Ready. Los dispositivos Transparent Ready con este tipo de arquitectura permiten tener una comunicación transparente en la red TCP/IP Ethernet. Los servicios de comunicación y servicios web permiten compartir y distribuir los datos entre los niveles 1, 2 y 3 de la arquitectura de Transparent Ready.

Cuando se utiliza como una estación del cliente, el Rack iPC facilita la implementación de soluciones de cliente web para:

oLos servidores básicos integrados en los dispositivos de campo (Advantys STB/E/S distribuida de Momentum, motores de arranque ATV 71/38/58, sistemas de identificación OsiSense, etc.).

oServidores web FactoryCast integrados en PLC Modicon (TSX Micro, Premium y Quantum) o la pasarela FactoryCast. Los siguientes servicios se ofrecen de fábrica (sin necesidad de programación adicional): gestión de alarmas, gestión completa de vistas y páginas web de inicio creadas por los usuarios.

oLos servidores web de HMI FactoryCast integrados en los PLC Modicon Premium y Quantum que también proporcionan servicios de gestión de datos básicos, envíos de correo electrónico automáticos activados por los eventos de proceso específicos y cálculos lógicos y aritméticos para el procesamiento previo de datos.

Arquitectura tradicional

G-SE-0030110.1.gif-high.gif

 

 

El terminal del Rack iPC con el software de automatización Vijeo Designer se puede utilizar en arquitecturas de bus de campo como Uni-Telway/Modbus o Fipway/Modbus Plus.

El terminal del Rack iPC se puede conectar a redes Uni-Telway, Modbus y Fipway, aunque se necesitan diferentes dispositivos de conexión en función de la red y el puerto de comunicación utilizados. A continuación se especifican dichos dispositivos:

oPara la ranura USB:

oModbus y Uni-Telway con el convertidor TSXCUSB485 permiten que el Rack iPC pueda conectarse a dispositivos remotos mediante una interfaz RS-485.

El Rack iPC, compatible con Modbus y Uni-Telway, requiere los controladores de dispositivo de Schneider-Electric estándar proporcionados con programas de software tales como Unity Pro, PL7-Pro o un controlador de dispositivo en el CD denominado TLXCDDRV20M. A continuación se muestra un ejemplo:

G-SE-0009011.3.gif-high.gif

 

 

NOTA: Vijeo Designer Runtime no es compatible con este dispositivo. Vijeo Designer Runtime se comunica mediante una interfaz RS-232.

oRed Modbus Plus con el convertidor TSXCUSBMBP. Este convertidor es compatible con PC equipados con CONCEPT, ProWORX o Unity Pro. A continuación se muestra un ejemplo:

G-SA-0044806.2.gif-high.gif

 

(1) Requiere el CD-ROM de controladores de X-Way, TLXCDDRV20M.

Cables y convertidores

Se requieren los siguientes cables y convertidores para los diferentes tipos de PLC:

oTSXPCX1031 cable de conexión para Nano, Micro y Premium.

Este cable viene incluido con el software de Unity Pro, PL7-Pro yPL7 Junior.

oCable de conexión FT20CBCL30 para la familia de la serie 7 (incluye los PLC TSX 27 y TSX/PMX 47/67/87/107).

Este cable viene incluido con el software del paquete de XTEL.

oConvertidor TSX17ACCPC para PLC TSX 17.

oConvertidor TSXCUSB232 para conectar el Rack iPC a través de un puerto USB a dispositivos remotos mediante una interfaz RS-232C.

NOTA: Este dispositivo, que es compatible con Modbus y Uni-Telway, requiere los controladores de Schneider-Electric estándar proporcionados con programas de software tales como Unity Pro, PL7-Pro o un controlador de dispositivo en el CD denominado TLXCDDRV20M.

A continuación se muestra un ejemplo con el convertidor TSXUSB232:

G-SE-0009012.1.gif-high.gif