Las limitaciones de utilización del Sistema Operativo Windows de Microsoft se estipulan en el Contrato de Licencia para el Usuario Final (CLUF) de Microsoft. Este CLUF se incluye en los medios de recuperación que contienen el software necesario para reinstalar el sistema operativo. Lea este documento antes del primer encendido.
Instale y personalice las aplicaciones de Schneider Electric (Vijeo XD, SoMachine, OPC Factory Server).
WES es una versión modular del sistema operativo Windows que ofrece una mayor fiabilidad y más personalizaciones. Ofrece la eficacia y familiaridad de Windows en un formato compacto y más fiable. Para obtener más información, consulte la página web de Microsoft Windows Embedded.
WES proporciona numerosas herramientas para la personalización de menús, pantallas de arranque y cuadros de diálogo. Gracias a WES, puede eliminar las animaciones de reinicio y reanudación de Windows, con lo cual la pantalla se muestra en color negro durante el arranque. También puede eliminar el logotipo de Windows de la pantalla de inicio de sesión y otras pantallas de arranque. Entre otras características comunes de Windows se incluyen los cuadros de mensaje y de diálogo. WES puede filtrar estos mensajes e impedir que se muestren durante la ejecución. El desarrollador puede optar por ocultar cualquier cuadro de diálogo y predefinir su funcionamiento predeterminado, de modo que nunca se muestre al usuario.
El sistema operativo de Magelis S-Panel PC está instalado en una tarjeta de memoria. Esta tarjeta es una tarjeta CFast reescribible que permite aproximadamente 100.000 operaciones de escritura.
EWF Manager (administrador de filtro de escritura mejorado) reduce al mínimo el número de operaciones de escritura con el fin de ampliar la vida útil de la tarjeta CFast. EWF Manager carga datos temporales (por ejemplo, actualizaciones del sistema y operaciones de software) en la RAM, y no escribe esta información en la tarjeta CFast.
En consecuencia, al utilizar EWF Manager, si se reinicia el S-Panel PC, se sobrescribirán los cambios que el usuario haya realizado en el sistema. Si EWF Manager se ha activado y reinicia el sistema, podrían sobrescribirse los siguientes tipos de cambios:
oAplicaciones nuevas instaladas
oDispositivos nuevos instalados
oCuentas de usuario nuevas o modificadas
oCambios en la configuración de la red (por ejemplo, direcciones IP o pasarelas predeterminadas)
oPersonalizaciones del sistema operativo (por ejemplo, el fondo del escritorio)
AVISO |
PÉRDIDA DE DATOS Y CONFIGURACIÓN |
oDeshabilite EWF Manager antes de realizar un cambio permanente en el hardware, el software o el sistema operativo de Magelis Industrial PC. oVuelva a activar EWF Manager después de realizar cambios permanentes. Esto es útil para prolongar la vida útil de la tarjeta de memoria. oHaga una copia de seguridad de los datos de la tarjeta de memoria con regularidad en otro soporte de almacenamiento. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
NOTA: Use Microsoft Embedded Lockdown Manager cuando utilice Windows Embedded 8.1 Industry (MUI de 64 bits).
Habilitación/deshabilitación de EWF Manager
Puede cambiar el estado de EWF Manager ejecutando el programa EWFManager.exe que se encuentra en C:\Archivos de programa\EWFManager\. Después de ejecutar este programa, reinicie el sistema para que los cambios surtan efecto. Se necesitan privilegios de administrador para habilitar y deshabilitar EWF Manager.
Haga clic con el botón derecho desde la interfaz de pantalla táctil
Para acceder a la función de clic con el botón derecho desde la pantalla táctil, mantenga la pantalla pulsada durante 2 segundos y se activará la función de clic con el botón derecho correspondiente (por ejemplo, se mostrará el menú abreviado).
En un entorno HORM (hibernar una vez, reanudar muchas), se utiliza un único archivo de hibernación para reiniciar el sistema varias veces. Para establecer un entorno HORM, siga estos pasos.
Asegúrese de que EWF esté deshabilitado. Puede ejecutar OSUnLock para deshabilitar EWF.
Habilite la compatibilidad con la hibernación: en el Panel de control, ejecute Opciones de energía y seleccione Habilitar hibernación en el panel Hibernación.
Habilite EWF ejecutando OSLock. Se reinicia el sistema.
Abra el software que los clientes deseen utilizar una vez que el sistema se reanude tras la hibernación.
Hiberne mediante la herramienta HORM. Haga clic en Menú Inicio > Todos los programas > EWF
El sistema seguirá usando el entorno HORM a menos que lo deshabilite. Para deshabilitar HORM, ejecute el comando commit de EWF (ewfmgr c: -commit) y reinicie el sistema. Cuando arranque el sistema, pulse F8 y seleccione Discard hibernation file.
NOTA: Esta característica no es compatible con las tarjetas CFast de 16 GB.
NOTA:
Hibernate Once/Resume Many (HORM) no es compatible con Windows 7 y Windows 10. Puede seguir estos pasos para habilitar HORM en WES 7:
oAbra Hibernar en función de alimentación.
oHabilite EWF o UWF para todos los volúmenes y reinicie el sistema operativo.
Interfaz de Metro con Windows Embedded 8.1 Industry
Las aplicaciones Metro integradas están habilitadas en la última versión de Windows Embedded 8.1 Industry. Recomendamos, para todas las aplicaciones de software, el uso de la versión de escritorio o cambiar la configuración del software para iniciar en modalidad de escritorio. Ejemplo: Utilice el navegador Internet Explorer en modalidad de escritorio.