EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Características comunes de los editores gráficos

 

Características comunes de los editores gráficos

Herramientas de zoom, panorámica y lupa

Las siguientes herramientas de zoom, panorámica y lupa están disponibles en los editores de todos los lenguajes de programación gráficos.

En los editores gráficos de FBD, LD, CFC y SFC se proporciona una barra de herramientas en la esquina inferior derecha de la ventana del editor:

G-SE-0043816.1.gif-high.gif

 

 

Número de elemento

Nombre

Descripción

1

Volver a la modalidad de edición estándar

El puntero adopta la forma habitual de flecha y se regresa a la modalidad de edición normal, en la que podrá seleccionar y editar elementos en la ventana del editor.

2

Herramienta panorámica

El puntero adopta la forma de flechas cruzadas. Haga clic en cualquier parte de la ventana del editor y, mientras mantiene pulsado el botón del ratón, desplace el área visible del diagrama por la ventana.

3

Herramienta de lupa

Esta función resulta útil cuando tiene el zoom ajustado en el diagrama que se muestra en una cifra inferior al 100 %. Abre una ventana secundaria en la esquina inferior derecha de la ventana del editor. Mientras desplace el puntero por encima del diagrama, la ventana secundaria mostrará la parte correspondiente del diagrama a escala 100 %.

Si, a continuación, hace clic en la ventana, la ventana secundaria se cerrará y el segmento del diagrama que se mostraba en la ventana secundaria se mostrará a escala 100 %. Por lo tanto, si desea mantener el factor de zoom definido previamente, utilice el botón Volver a la modalidad de edición estándar para regresar a la modalidad de edición normal.

G-SE-0043817.1.gif-high.gif

 

 

4

Herramienta de zoom

El botón de zoom permite abrir un submenú, en el que podrá seleccionar uno de los factores de zoom indicados para el diagrama. Para especificar otro valor, haga clic en el botón ... para abrir un cuadro de diálogo de edición. El factor de zoom actual se muestra a la izquierda del botón.

Para ajustar el zoom mediante la rueda del ratón, pulse la tecla Ctrl mientras mueve la rueda. El nivel actual de zoom aumenta o se reduce en incrementos de un 10 por ciento.