En el editor de tipo de datos (DUT) se pueden crear tipos de datos. Es un editor de texto y funciona conforme a las opciones actuales que se hayan configurado para el editor de texto.
El editor DUT se abrirá automáticamente en una ventana cuando se añada un objeto DUT en el cuadro de diálogo Agregar objeto. En ese caso, ofrece de forma predeterminada la sintaxis de una declaración de estructura extendida. Puede utilizarse para especificar una declaración sencilla de estructura o para especificar la declaración de otro tipo de datos, por ejemplo una enumeración.
El editor también se abre cuando se abre un objeto DUT existente seleccionado actualmente en la vista de las POU.
Ventana del editor DUT