Celsius_TO_Kelvin: Conversión de Celsius a Kelvin
Bloque de funciones Celsius_TO_Kelvin
En esta figura se muestra el diagrama de pines del bloque de funciones Celsius_TO_Kelvin:
El bloque de funciones Celsius_TO_Kelvin convierte el valor de la unidad Celsius del tipo REAL a la unidad Kelvin. El resultado será un número REAL.
El pin i_rIput se usa para introducir Celsius.
El pin q_rOput devuelve el valor Kelvin equivalente en el tipo de datos REAL.
Fórmula: Kelvin = Celsius + 273,15
El pin q_xErr pasa a ser TRUE si se introduce un valor Celsius no válido en el pin i_rIput, y el pin q_rOput vuelve a 0, ya que la temperatura en la unidad Kelvin no puede ser inferior a 0.
Este pin de error detectado se restablece a una entrada válida.
Descripción de pines de entrada
En esta tabla se describen los pines de entrada del bloque de funciones Celsius_TO_Kelvin:
|
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
i_rIput |
REAL |
Valor de entrada en grados Celsius Rango: -273.15...3,4e+38 |
Descripción de pines de salida
En esta tabla se describen los pines de salida del bloque de funciones Celsius_TO_Kelvin:
|
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
q_xErr |
BOOL |
Verdadero: Entrada no válida FALSE: Entrada válida |
|
q_rOput |
REAL |
Valor de la salida en Kelvin Rango: 0...3,4e+38 |
La entrada de i_rIput no puede establecerse en menos de –273,15, porque el valor Kelvin equivalente es inferior a 0, lo que teóricamente no es posible.